This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4072万T:BQ2.4072万T过热

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582759/bq24072t-bq24072t-is-hot

部件号:BQ2.4072万T
主题中讨论的其他部件:TPS6.1252万BQ2.438万

BQ2.4072万T 在 我的项目中用作充电器。在BQ2.4072万T之前添加了升压芯片TPS6.1252万,因为输入电压低于4V。下图显示了我的电路。 BQ2.4072万T在USB500模式下工作(EN1= 1,EN2=0),充电电流为300mA(RISET = 3K)。

通常BQ2.4072万T正常工作,但有时很热,当电池放电。此时,放电电电流为627mA,in (PIN13)is 0.4V,TS is 0.5V,ISET is 0.6V,PG is 0V;在 正常 条件下,它们应该为0,PG is high (PG高)。

我出现问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在正常工作(非高温条件下)时测试这些针脚的电压,电压是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在正常条件下,,,in (PIN13)is 0V,TS is 0V,ISET is 0V,PG is 3.7V(BATTERY VOLTAGE)(电瓶电压)
    此外,电池放电结束后,芯片的一部分可以工作,有些不能工作。更换电池后芯片的,PG不能工作出现两个外壳,一个是3.7V,另一个是0V。
    我认为EMC是否是合理的。
    BQ2.4072万T是否为工业产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它可以在工业中使用,通常工作正常。如果它损坏,您需要在应用程序环境中查找原因。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我想找到原因,但我不知道如何找到原因。
    它目前在实验室条件下进行测试,,并且没有添加任何环境因素。

    根据测试,我认为充电部件损坏。是否可能因为错误的针脚连接而损坏芯片,例如针脚(TD,EN)需要一个上拉电阻,但直接连接到VIN或输出;EN应连接到输入, 但连接到输出。

    此外,我们是否需要更换芯片?以前使用的芯片没有此问题,例如中国制造的BQ2.4032万,VA7205,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天,我发现了一次加热的芯片的功耗很高,当进行战斗放电时。电流为20~40mA,正常uA水平。 取出其它芯片,无任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以 在以下网址找到BQ2.4072万T的数据表和EVM指南: http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=2.4072万t#linkId=1&oldSearch=1。 这将很有帮助,建议参考它来设计SCH。    

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已经阅读过数据表,用户指南和应用程序报告很多次。我没有发现错误的连接。

    1.EVM指南(slvu274e)说“电阻器,在虚线框中,通常不需要在设计中使用,但用于帮助评估IC或防止EVM出现错误的输入连接”。这些引脚包括TD,TMR,CE,EN。 不需要下拉电阻器。

    我的想法是对的?

    2.EN在EVM指南中连接到In,但在应用报告中(sluu 332“电源路径锂离子充电器选择”),EN连接到OUT。我不知道两个连接的不同。电池放电时,后者是否会导致Q1或任何异常。

    如何连接EN?

    ,,仅连接电池时,输入为2.2V。连接至5.4V,PG高。正常为低。我认为负电压会导致内部FET损坏。外部电源无法连接至内部设备

    4. BQ2.438万是充电器前端集成电路,设计用于保护锂离子电池免受回声电路,故障的影响
    CAN BQ2.438万可用作ESD保护芯片?

    5.如果负电压是原因,是否有解决方案?
    我有两种方法。一种,不使用内部电源路径管理,代替外部FET或快速理想二极管芯片。请参阅应用报告(SLUA376,使用 bq2410x/11x/12x (bqSWITCHERTm)实施电池充电器和电源路径管理系统)

    另一个,添加ESD保护芯片,例如 USB ESD保护芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1. TMR可直接与GND连接,以禁用所有安全计时器。 CE可以直接与GND连接,以禁用所有安全计时器,从而启用蓄电池充电器。 此外,EN2可以直接与GND连接。

    但是EN2和TD引脚与高逻辑电平连接,应使用10K电阻器,而不是直接连接高压。

    2.EN引脚,我们只需要给它一个高逻辑或低逻辑。

    3.仅连接电池时,输入和输出之间的FET应关闭,因此2.2V应该是一个问题,您是否可以测试您的正常主板以确认它。 我猜FET已损坏。

    您的意思是存在负电压,为什么? 您是否在VIN处连接了负电压? IC的VIN针脚在任何时候都不能与负电压连接。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    现在,我使用的是BQ2.4075万Q1,没有发现此类问题。 不同的是PIN15,BQ2.4075万Q1是SYSOFF CONNected GND,BQ2.4072万T是TD Connected directly OUT。

    我还认为TD引脚没有直接连接到输出。下一步,TD将通过一个10K电阻器连接。然后是否可以解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    连接TD高电压以禁用充电器端接。 将TD连接到VSS以启用充电器终止。

    此引脚仅用于启用/禁用 端接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    通过10K电阻器将TD连接至输出。问题已解决。
    感谢您的回答!!