This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.103万:升压器和降压转换器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585218/tps61030-booster-and-buck-converter

部件号:TPS6.103万

您好,
我的主电源电压为8至32伏。 直流-直流转换器提供4.2 电压。 如果主电源出现故障,则电池必须为设备进一步供电。 蓄电池只有2至3 V的工作电压,必须使用增压器将电压升至4.2 伏。
当2个直流/直流转换器一起工作时,是否会出现问题? 肖特基二极管分离损失过高。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考参考设计PMP9755
    1.与TPS5.454万并行添加肖特基二极管,以防止电流在8V~32V导轨中没有电压时通过MOSFET主体二极管流向8V~32V导轨。
    2.如果两个器件都已启用,则您将TPS6.103万的输出电压设置为低于降压转换器,以防止其在正常条件下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案,

    您是否关闭了增压器的电源?

    我有30个Proto PCB和这个增压器,2个坏了。 输入短路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您所述的损坏通常是由布局问题引起的。您是否可以共享您的布局? 或者,您可以参阅应用手册"www.ti.com/.../slva773.pdf" 以查看布局