This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS4.3061万:TPS4.3061万:只能在低输入电压下获得一半设计输出电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585039/webench-tools-tps43061-tps43061-only-able-to-get-half-designed-output-current-at-lower-vin

部件号:TPS4.3061万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在Vin的下端无法获得最大设计输出电流。 实际上,只比最大值小一点 使用WebBench进行设计。

设计参数:

VinMin:4.5V

VinMax:12.5V

资料来源:华盛顿特区

输出电压:18V

Iout:1.35A

负载:13.33 欧姆

因此,在13.4 欧姆负载下,如果输入电压降至10.5V以下,则会进入电流限制。 该设计需要6 m欧姆电流感应,但出于某种原因,它制造了8 m欧姆。 我的第一个想法是将其更改为较低的值,但使用6 m Ω 时,它实际上在较高的10,8V电压下进入了电流限制。 我检查了薪酬网络并对其进行了调整,但在低Vin折回情况下没有变化。

我觉得布局还可以。 高电流环路上的大铜区域,所有组件都在附近。 看起来是与Rsense的一个很好的Thevenin连接。 接地良好,AGND在一个点连接到PGND。

我不是这方面的专家,但我已经成功地完成了数十 项切换器设计,但从未如此彻底地偏离设计目标。

你能建议一些要看的东西吗?

我是否应该尝试更改薪酬网络? 我没有接近低Vin,所以这似乎是徒劳的。

如有任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请您分享您的示意图吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是示意图Eric。 感谢您的观看。 8欧姆感应已替换为6欧姆,同时补偿网络调整accordingly.e2e.ti.com/.../342_5F00_Motor-Power-Board-_2D00_-Rev06-_5F00_as_5F00_built-18V-PS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这显然是m欧姆,而不是欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您的设计中没有任何错误。 我猜组件可能填充错误。 或者电流感应导线噪音太大。
    如果可能,请在设备电流受限时测量峰值V (iSNS +- iSNS -)电压。 应为60~70mV
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,我同意。 我把它缩小到了一些关于感应线的东西,所以噪音可能就是它。 我没有差分示波器探头,所以我不能以任何其他方式查看这样低电平的信号。 您对我可能尝试的感测电路上可能的附加噪音滤波有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    通常,开式线连接可解决大多数电流感应问题。 您可以切断现有的ISSN+- iSNS线路,并使用双绞线将检测电阻直接连接至ISSN+和ISSN-引脚。
    此外,请确保将陶瓷电容器(其中一个输入电容器)从感应电阻器的正极连接填充到尽可能靠近地的接地。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始布局使用良好的Kelvin连接,但我尝试了您的建议,略有改进,但在低Vin时输出电流仍然很短。 不过,我认为问题是Isense噪音,可能是因为高电流路径周围没有足够的铜,以及层连接上没有足够的通孔,这两种情况都会产生噪音。 在源头切断噪音总是比在故障点尝试衰减噪音更好。 这是一个非常小的电机控制板,没有足够的空间来正确执行。 但我想我可以对布局做一些改进。 但是,我想尽可能修改此版本,然后再转到下一版本。是否可以在不干扰操作的情况下增加感应噪声滤波器电路中的电阻(10欧姆)和/或电容(100pf)值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果使用大电阻器,iSNS引脚偏置电流会导致错误。 建议使用大C和小R,而不是大R和小C
    谢谢。