This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.465万:bq2.465万振荡输出电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583772/bq24650-bq24650-oscillating-output-voltage

部件号:BQ2.465万

您好,

基于bq2.465万的太阳能充电器有问题。 输出电压设计用于为铅酸或锂电池充电(请参阅原理图上的开关)。

为了进行测试,电路由电源供电。 无负载时,电路按预期工作,输出上也为预期电压。 但是,如果连接了负载,则输出电压为等电压,请参见下图。 什么可能是问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josef,

    您的负载是多少? 请尝试将真实电池连接到输出。

    陈安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实蓄电池已连接。 禁用TERM_EN功能似乎可以"解决"此问题。 不确定原因,但如果禁用,则蓄电池由稳定电流充电。 有什么理由让它这样做?

    不管怎样,同一电路有另一个问题。 连接到电源时,一切似乎正常,电池由稳定电流充电。 但是,如果我连接太阳照亮的太阳能电池板,则电池不再充电。 MPPT设置为约15V (太阳能电池板的标称电压,太阳能电池板的断路为~21V)。

    这是在BQ的HIDRV引脚上测量的

    LODRV

    BTST引脚

    HIDRV (如果充电器已连接至电源且一切正常)

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joesf:

    电池太小,导线太长。
    太阳能电池板的功率是多少? 请测量输入电流和输入电压。

    陈安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓄电池为5Ah铅酸,导线非常短。  太阳能电池板的功率为15W。 太阳能电池板上测得的电压

    MPPSET引脚上

    看起来控制器正在尝试调节来自太阳能的"软"电源,但如果电压降至特定水平以下,它将停止工作,并在~50毫秒后重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外奇怪的是,BQ在MPPSET引脚上通常应保持1.2V电压,但在这种情况下,具有1.81V的下峰值。 如果未连接蓄电池,则预期电压为1.2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发现,如果电路连接到实验室电源,并且没有电池,也会出现一些奇怪的行为。 这是在输出上测量的。 每~500ms会出现下峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Josef

    500ms是电池检测。 不用担心。
    有多少PCBA存在此问题? 您能否绘制SRN,SW,VIN,IL? 并尝试使用电流限制的电源。

    陈安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前只有一个PCB作为概念验证的原型。

    现在,我已将220R电阻器作为负载连接到实验室电源。 这是负载上的输出(与SRN相同):

     VIN约为19V,不知道在哪里可以找到引脚IL和SW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Josef,

    为什么VBAT电压转到0? 请同时使用电池模拟器的真实电池。
    IL是电感器电流,SW是切换注释。 您可以测量PH引脚上的VSW。

    陈安