This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:UCC28C44的输出引脚触发脉冲

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584003/ucc28c44-trigger-pulses-from-out-pin-of-ucc28c44

部件号:UCC28C44
主题中讨论的其他部件: TL431

你(们)好

我不明白如何产生UCC28C44输出引脚的脉冲,从而驱动回扫拓扑中的功率MOSFET。 请为我提供UCC28C44中FB引脚的一些输入。 请指定获取脉冲的正确偏置。 我需要完成此项目,并且有完成此项目的截止日期。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naga,

    我建议遵循数据表中的典型回扫原理图(图 29或图 31.

    由于这两个示例都是隔离输出,因此使用TL431在隔离的次级侧实施错误放大器和参考,调节的需求信号使用光耦合器耦合到主端。

    图 29通过将FB连接到GND,绕过UCC28C44内部的内部错误放大器,而光电根据需要将电流从COMP引脚中拉出,以控制COMP引脚电压电平,进而调节主峰值电流。

    图 30与之稍有不同,光极性是反向的,它将电流传递到电阻器GND,以在FB引脚上形成电压,进而驱动COMP引脚电平以调节峰值电流。

    图 29由于TL431上只有一个环路补偿网络,因此实施更加简单。


    如果这回答了您的问题,请单击"验证答案"按钮。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard先生,您好!

    我正在为数据表图29中类似的拓扑工作(正如您在有关图29的帖子中所提到的)。  在验证芯片在我的应用中的工作情况时,我不理解UCC28C44的输出电压引脚处的占空比如何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naga,

    UCC28C44是峰值电流模式PWM控制器。 初级电流由与FET源串联的分流器感应,然后将此信息馈送至CS引脚。 当CS引脚处的峰值电流达到COMP引脚设定的电平时,控制器将终止循环。 通过这种方式,输出通过控制占空比来调节,该占空比实际上调节峰值电流,以控制输出的功率流量。

    请注意,在与PWM比较器上的CS引脚电压进行比较之前,COMP电压在内部进行了缩放(增益1/3)和电平偏移(1.1 V的偏移)。 CS引脚范围为0-1 V,因此这相当于1.1 引脚上的COMP - 4.1 V范围。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard先生
    非常感谢。 你的支持对我帮助很大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard先生,您好!

    通常在启动过程中没有主电流。 在这种情况下,CS引脚不会有任何输入。 那么,控制器 最初如何提供触发脉冲? 启动控制器时遇到问题。 你的帮助将极大地支持我。

    此致,

    迪皮卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 检查控制器的Vdd引脚上是否有足够的电压以启动。
    2. 检查Rt/CT引脚上是否存在斜坡波形
    3. 检查输出引脚在Rt/CT引脚上坡期间是否高。
      这将打开MOSFET并允许初级电流流动。
      这会在CS引脚上产生斜坡电压。
    4. 检查CS引脚上是否有斜坡电压。  

    谢谢

    比利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy先生,

    控制器在VDD引脚上具有足够的电压,并且为18V
    RT/CT引脚上有一个斜坡波形,但斜坡的最小值为0.5V,斜坡的最大值为2.4V
    输出引脚显示直流波形,带有一些平均值为70.599uV的小纹波
    4. CS引脚处的电压为零。
    请告诉我我哪里出错了。

    此致
    迪皮卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naga

    正如我前面所说,CS引脚上的峰值电流信号由COMP引脚上的电平设置。

    如果COMP < 1.1 V,则没有输出脉冲。 如何连接COMP和FB引脚?

    如果您要运行开环,将FB连接到GND,保持COMP打开,并且您应该输出脉冲,占空比将取决于CS引脚处的信号。

    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard先生

    COMP引脚电压为2.025V。 我正在闭环中跑步。 我已使用22nF的电容器连接了COMP和FB引脚。 当COMP>1.1V时,我应该得到一些脉冲,但在输出引脚上没有得到任何脉冲。 那么,有没有任何偏置的错误呢?

    此致,
    迪皮卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪皮卡

    当COMP上~2 V时,您应输出脉冲-除非CS引脚也高>~1 V?

    您能否发布您的原理图和波形?

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德先生

    我在这里用UCC28C44将波形放在CS和RT/CT引脚上。

    请验证此情况并给出最佳建议。

    此致,

    迪皮卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮帮我

    如果我在开环模式下使用UCC28C44,则COMP引脚电压为6.3V。 如何降低此电压? 在我的CS引脚电压范围(0-1) V锯齿波形之间,没有输出脉冲。 在闭环中,我在之前的帖子中发布了波形。 即使COMP引脚电压和CS引脚电压在范围内,我也不会得到输出脉冲。 请向我提供一些意见。 您的迅速响应对我很有帮助。 我会永远感激的。

    此致

    迪皮卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepika,

    这些原理图和波形看起来像是从模拟中提取的。 您的所有问题和观察是基于仿真行为还是基于实际硬件的测试?

    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard先生

    我的问题和观察基于模拟。 我首先模拟电路。 一旦我获得预期结果,我将构建硬件。 根据上述波形(从模拟中获得),我是否可以知道我犯了错误的地方? 您的及时回复对我很有帮助。

    此致,
    迪皮卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepika,

    使用的是哪种型号?

    您是在TINA还是PSpice中进行模拟?

    CS和RTCT引脚处的波形看起来正常/正确。 COMP引脚是什么样子的?

    我看到您将FB有效地绑定到GND,这将尝试驱动COMP高。 然后,反馈选项将下拉COMP以设置所需的监管水平。

    我建议简化电路,将光电收集器连接到COMP,将光电发射器连接到GND,并移除VREF的上拉以及FB和GND之间的补偿组件。

    对于隔离应用,最常见的是将环路补偿置于TL431周围的辅助设备上,将FB连接到GND以绕过主控制器内的误差放大器,然后将光电收集器直接连接到COMP。

    如果您想进一步简化它,您可以使用从COMP到GND的电阻器运行开环(FB连接到GND),然后通过调整下拉电阻器来改变COMP电平。

    如果使用简化的设置仍然没有任何脉冲,我们需要向建模团队寻求帮助。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard先生

    我使用的是SPICE模型UCC28C44。 我在这里输入电压器引脚电压波形。

    压缩机针脚电压为2.021V。 我将尝试采纳您的建议。 非常感谢。

    此致

    迪皮卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard先生

    我正在使用Sabre工具进行仿真。 我已经进行了验证检查,以获得下图所示的脉冲。

     我已将所有波形放置在相关的引脚上。 我还没有得到脉冲,但是脉冲就像尖峰信号。 即使我将COMP引脚电压提高到(1.1 至4.1V)范围内,我也不会获得脉冲。 我甚至在0-1V范围内改变了CS引脚电压。 但我在输出引脚处没有发现脉冲。 请给我最好的帮助,以便我可以先进行仿真,然后再进行硬件测试。 我正在等待您的回复。  我的顾问对我很强硬。 我应该尽早完成。 我会永远感激的。

    此致

    迪皮卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepika,

    我已经让PSpice建模团队的某个人来看看这个。

    谢谢!
    伯纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢