This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.4002万:输出调节至-18V

Guru**** 2573405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585011/lmz34002-output-adjustment-to--18v

部件号:LMZ3.4002万

我目前正在寻找一个负输出开关稳压器,以获得36V DC并转换为 -18V DC,输出电流至少为1.5A。 我在TI网站上看到的最接近这一点的部分是 LMZ3.4002万,但其输出电压范围仅为-17V。

我想知道,如果将其电压输出调整为-18V,是否有性能变化的数据;我计划通过LDO为输出提供电压,以获得-17V的最终输出电压,从而减少切换台引入的任何输出波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:
    很晚才回复,对此表示歉意。 让我与处理此零件的工程师确认一下,并了解其局限性。
    此致,
    Denislav