This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:测量计划的时间范围

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585178/bq76940-timing-bounds-of-the-measurement-schedules

部件号:BQ7.694万

我当前正在跟踪一个错误,该错误似乎是由TEMP_SEL更改后等待时间不足引起的。 BQ7.694万数据表在第25页包含以下注释:"在外部和内部温度监控之间切换时,由于自然调度程序更新间隔,可能会产生2秒延迟。"
但是,数据表似乎未为此参数指定任何边界,因此我们应该使用的建议的最小安全延迟时间是多少?

从保护功能的时间范围看,可能高达3.5秒。 尽管由于设置之间的差异很大,因此很难推断出这些值。

我还想了解其他有效的策略,以尽量缩短样品芯温度采样时电池温度测量之间最差的时间,因为假设3.5秒的两倍加上采样抖动会使我们在接近产品指定的10秒报警期时感到不安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2秒时间戳由调度程序设计而来。 有关计划程序的详细时间戳,请参阅计划程序文档(应用报告SLUA775-2016年8月,“bq769x0的蜂窝电池监视器中的嵌入式计划程序)。  该文档可从 bq7.694万产品文件夹中下载。

    TXS

    Vish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我不知道这份文件。

    如果我正确地解释了应用说明,那么TEMP_SEL写入将需要两个125ms的通信时间,以传播到堆栈的顶部。 在2秒内完成转换。 然后再增加两个125毫秒的时间,以使结果到达堆栈的底部。 乘以振荡器容差。

    从结构图判断,每个单元组都使用256 kHz振荡器进行OCD监控和调度程序。 前者在±20 % 中指定。

    因此,产生3秒的延迟(=(2s + 125ms x 4) x 120 %)。 这是正确的分析吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常接近;因为GB包括电压和温度变化.....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这似乎解决了我的问题。