This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:设置CHIP_EN位(0,1)时,进入/退出待机模式后程序存储器的内容是否仍然有效?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582667/lp5521-do-contents-of-program-memory-remain-valid-after-entering-exiting-standby-mode-when-setting-chip_en-bit-0-1

部件号:LP5521

LP5521包含一个存储器,用于存储在程序执行模式中使用的LED命令。  进入低功耗待机模式时(通过将使能寄存器中的CHIP_EN位设置为0),此内存的内容是否保持有效,以便在以后退出待机时不需要重写(将CHIP_EN设置为1)?  我们已经对此行为进行了测试,似乎内存保持待机状态,并且在返回到正常模式时未初始化,但不确定是否保证了这一点。  了解此用例可能有哪些限制将很有帮助。

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复太晚,已指定合适的工程师来解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    这种行为是有保证的,因为如果您没有重置电子设备,它将保留当前的PC。

    谢谢!

    夏季