This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR6.401万:当LMR6.401万的FZ接近建议的范围时,行为不稳定。 是否有问题?

Guru**** 2598455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578920/lmr64010-when-fz-of-lmr64010-became-close-the-recommended-range-behavior-disstability-is-there-a-problem

部件号:LMR6.401万

尊敬的支持成员:

我的客户使用LMR6.401万。

我有两个问题。


问题1.
虽然FZ建议使用8kHz数据表说明,
当FZ接近8kHz时,纹波电压变为4V,并且行为不稳定。

这种现象是否正确?


问题2.
当FZ为0.6~2.1kHz降低时,
纹波电压变为27mV,行为稳定性。

FZ是否正确,设置为0.6~2.1kHz,
FZ问题是否为设置?


(规格条件)
VIN:5V
输出电压:28V
Iout:0.01A

283kΩ
r2:13kΩ
CFF:82pF

FZ:6.9kHz

L 10μH
Cin:4.7μF
cout:10μF


祝您一切顺利。
祝你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    我正在运行一些模拟,一旦我有了数据,我会立即回复您。 降低补偿中的零值将使升压转换器保持稳定,这一点很有意义。

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Garrett Roecker


    非常感谢您的回复。

    我正在放弃你的答复。

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,

    您是否只是看到10mA负载下的振荡? 在最大负载电流时,是否存在任何不稳定? 在我的计算中,使用R1 =283k,R2=13k和CFF=82pF应该不会有任何问题。

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett Roecker:

    非常感谢您的回复。

    它使用R1 =283k,R2=13k和CFF=82pF。
    我的客户确认在10mA负载下振动。
    在最大负载电流下,它不会振荡。


    为什么在10mA负载下振动?


    它使用R1 =283k,R2=13k和CFF= 270pF~1000pF,
    在10mA负载电流下未振荡。


    使用CFF= 270pF~1000pF(FZ= 2.1~0.6kHz)是否有问题?


    祝您一切顺利。
    Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,

    增加CFF电容器的值是可以的。 改变这种情况的全部方法是通过稍微降低补偿回路来修改补偿回路。 只要满足所有客户负载瞬态规格,并且在满载时保持稳定,这将是可以的。 由于IC的最小接通时间脉冲,轻负载下可能会发生振荡。

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett Roecker:


    非常感谢您的回复。


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Garrett Roecker


    我有一个补充问题。
    随着输出电流的增加,输出电压也会增加。

    这是正常现象吗?

    测量结果

    VIN[V] Iout [mA]  Vout [V]
    5.02  1.50      28.05
    5.02  11.69    28.03
    4.99  23.00   28.52
    4.98  34.08   28.63
    4.96  45.31   28.78
    4.94  56.92   29.06


    祝您一切顺利。
    Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,

    您是否有上述条件下的输出电压波形?

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Garrett Roecker

    非常感谢您的回复。
    我附加了测量波形。

    是否可以检查附加的文件?

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../LMR6.401万_5F00_Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,

    我在看这个。 我将很快回复您。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    输出电压随负载而增加非常奇怪,通常随着负载增加,输出电压可能会略有下降。 请确保在进行VOUT测量时,您正在直接测量输出电容器。 也可能有一些组件已填充,或者电感器可能已饱和。

    我按照上述EVM上的说明重新创建了应用程序设置,这些是我记录的测量值


    VIN(V)输出电压(mA)输出电压(V)
    5.00 1.50 28.01
    5.00 11.69 27.84
    5.00 23.00 27.82
    5.00 34.08 27.80
    5.00 45.31 27.77
    5.00 56.92 27.75

    用于此设置
    283kΩ
    r2:13kΩ
    CFF:82pF
    L 10μH
    Cin:4.7μF
    cout:10μF


    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett Roecker:

    非常感谢您提供测量数据。


    客户设置为
    283kΩ
    r2:13kΩ
    CFF:560pF
    L : 10μH VLS25.2012万CX-100m。
    Cin:4.7μF
    cout:10μF

    CFF通过稍微减速来改变560pF,以实现补偿回路。

    与客户的不同之处在于CFF,
    您会想到CFF的不同现象吗?


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,

    我相信CFF上限将会在这里有所改变。 负载调节精度和电流回路通过控制回路的低频增益相关。 增益越高,输出就越精确。 CFF电容器正在kHz范围内设置额外的零,因此这不会产生任何影响。

    您只是在一个主板还是多个主板上看到这种情况?

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett Roecker:


    非常感谢您的回复。

    因为我不能理解,你能教我吗?


    您说过
    『我相信CFF的上限将会在这里有所改变。』

    『CFF电容器在kHz范围内设置了额外的零,因此这不会产生任何影响。』

    哪一项是正确的?
    输出电压是否受CFF影响。

    认为电感器饱和存在问题,
    我的客户的感应器发生了变化并得到了确认。


    我稍后会对Board进行反馈。


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,

    很抱歉,这是一个遗漏类型。 我想说:“CFF电容器可能不会产生影响。”

    您是否说客户已确认电感器已饱和?

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett Roecker:


    非常感谢您的回复。


    『您是否说客户确认电感器已饱和?』


    是的,我的客户更换了电感器。
    情况没有改变。


    还有其他原因吗?

    什么想法?

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

    目前没有明确的理由说明为什么会发生这种情况。 我能够修改EVM以匹配您的应用程序,但我没有看到类似的问题。 数据之前已过账。

    您是否发现它是否仅存在于一个板上? 还是在多个主板上?

    谢谢!

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garrett Roecker:


    非常感谢您的回复。

    我查看了板的相关信息,
    多块板也是一样的情况。

    我的客户怀疑布局,
    这种现象是否出现在布局中?

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。