This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:SoC跳跃

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583025/bq27520-g4-soc-jump

部件号:BQ2.752万-G4
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

 应用充电电流时,SoC从0 % 跳至4 %。  跳转不总是可重现的。  已启用平滑。    可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 您是否选择了正确的电池ID并为您的电池执行了学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提交到GPC工具后选择了化学标识。  进行了学习周期。  在大多数充电和放电情况下,未观察到SoC跳转。  在  放电至充电状态时,它很少出现。   上次出现时,充电电流为313mA。  电压变化为0.08V,温度变化 为0.2C。  SoC平滑已启用。  后续尝试无法再现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 一个很好的查找原因的方法是上传您的设置和日志数据,我们可以看到出现了什么问题
    • gg.csv文件可以从bqstudio的数据存储器选项卡中导出,日志数据可以从bqstudio的注册选项卡中记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我想直接提交数据,而不是在论坛上发布。  您能否帮助提供联系信息?