This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:相位裕度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2592HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584865/lm2592hv-phase-margin

零件号:LM2592HV

您好,

我在以下条件下模拟LM2592HV。

VIN=39V,VOUT=15V,IOUT=2A,Ta=25℃

但是,由于相位余量不足,模拟无法成功。

为什么在这种情况下相位余量不够?

是否有任何方法可以获得足够的相位余量?

此致,

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    当设置输出电压高于12V时,WEBENCH不接受2A输出电流的设计。

    您需要使用LM2592HV-Adj版本并将输出电流修改为1A。

    我在下面生成了设计供您参考。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈山

    感谢你的帮助。
    但是,我想知道为什么在这种情况下相位余量不够。

    此致,
    Kuramochi