This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.291万A:使用负载开关延长CR2032寿命

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583610/tps22910a-using-load-switch-to-increase-cr2032-life

部件号:TPS2.291万A
主题: TPS2.286万中讨论的其它部件

您好,  

我正在研究由CR2032供电的设计,我正在寻找延长电池CR2032使用寿命的解决方案,我想知道如何使用TPS2.291万A:

TPS2.291万特性:  

-低有效(在输入引脚上)

- RDSon为61毫欧

我的器件始终通电(80 % 到90 %),有时不通电:使用这些TPS2.291万是个好主意吗?

电流很大:

器件通电:电流消耗+电源关闭# 0.2µA,输入电压=3V

器件未通电:静态电流#Vin 1.5µA 3V

在这种情况下,单独使用P-MOSFET (例如FDN304P)的解决方案是否不比IC好?

感谢您的帮助或任何想法,设计或IC,以提高设计效率

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SG_34,您好!

    负载开关的负载电流是多少? 这将帮助我了解此应用中的接通电阻和静态电流系数。 如果负载电流非常小,则可以考虑使用TPS2.286万。 接通电阻大于TPS2.291万A,但静态电流要小得多。

    有关离散MOSFET解决方案与负载开关的一些一般信息,请参阅下面的宣传材料。

    视频: www.ti.com/.../integrated-load-switches-support-training.page

    应用说明: www.ti.com/.../slva716

    博客: e2e.ti.com/.../when-to-use-load-switches-in-place-of-discrete-mosfets

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    负载电流非常小,µA μ A,小于10,因为蓝牙已启用,每5至10秒就会广告一次(可配置)。

    TPS2.286万很有趣,但RDSon是高比较离散MOSFET:大约1欧姆@ 3V,高出10倍:没有问题?

    在我的案例中,来自CR2032的VIN=Vbias电压

    关于用于打开的输入,我的想法是使用磁性传感器(推拉)的输出,该传感器能够驱动1mA (SM353LT),在这种情况下,无需添加电阻器

    是否有等效于TPS2.286万的引脚处于活动低电平状态?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SG_34,您好!

    我认为1欧姆的接通电阻不是10uA以下负载的问题。 假设最大负载电流为10uA,1欧姆开关将导致0.01mV的电压降。 在4.2V导轨上,电压容差为99.99 %。

    此外,我们没有TPS2.286万的有源低版本。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有一个想法,解决方案,IC,超低功耗来实现“低电平工作”的解决方案? SN74xxx?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SG_34,您好!

    目前,除了本线程中提到的设备外,我们没有其他任何设备发布。 但是,了解一些其他应用/终端设备的详细信息会很有帮助,有助于我们定义未来的设备。

    您能否向我发送电子邮件至a-kaknevicius@ti.com,以便我们进行讨论?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek:

    您是否在指定地址收到了我的电子邮件?

    此致

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephanie,

    我收到了您发送的电子邮件并已回复。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius