This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:过电流保护功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578448/tps548a20-over-current-protection-function

部件号:TPS548A20
主题中讨论的其他部件: TPS54A20

你好,团队。

在检测到TPS548A20的OCP时,哪一项是Hiccup或Late-off功能?
它显示在数据座椅的顶部页面上,但它也提到了检测到UVP时的锁定。

图28是打嗝,图29是闩锁,哪一个是正确的?

此致,

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,团队。
    TPS54A20检测到UVP时,哪一项是打卡或闭锁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在过流条件下,负载的电流超过输出电容器的电流,因此输出电压趋向于下降。 最终,输出电压超过欠压保护阈值并关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当检测到OVP时,将发生锁扣关闭。

    对于UVP,我认为John是对的,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中肯定不清楚这一点。 我正在研究详细信息,并将很快回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它肯定是打嗝模式。 过电流检测和限值是按周期进行的。 当处于电流限制时,所需的输出电流小于限制电流,因此输出电压将降低。 如果它降低到低于UVP阈值,则UVP将在1毫秒后激活,TPS548A20将关闭。 它将在40毫秒后重新启动,而不是锁定。