This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2918万:序列要求

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585286/tps22918-sequence-requirment

部件号:TPS2.2918万
主题 :TPS2.2975万中讨论的其它部件

您好,

我们收到了客户关于TPS2.2918万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
VIN和ON之间是否有任何序列要求?
在其应用中,如果未提供输入电压,则提供EN电压。 对这种用法是否有任何疑虑?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo,您好!

    它不会损坏处于拉高位置且未提供VIN的设备,但一旦应用了VIN,VOUT上可能没有受控上升时间,因为零件没有机会通电。 换言之,VOUT可能仅跟随VIN,因为设备已启用。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 让我确认一下TPS2.2975万。

    VIN,VBIAS和ON之间是否有任何序列要求? 在其应用程序中, 如果未  提供VIN和VBIAS, 则ON可能被拉高。

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo,您好!

    最佳功率顺序是在将ON引脚拉高之前应用VIN和VBIAS。 如果在此之前将ON引脚拉高,设备将不会损坏,但可能无法控制上升时间(VOUT可能遵循VIN)。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius