This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7531万EVM:Bq Studio温度校准

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580419/bq27531evm-bq-studio-temperature-calibration

部件号:BQ2.7531万EVM

您好,我正在尝试校准温度,但软件中的过程不会更改我读取的DE值。

此外,我不明白“Ext A Coef 1, Ext A Coef 2.....Ext type Coef 1, Ext type Coef 2,...”参数的含义是什么,以及如何手动设置它们。 (数据存储器-校准)

感谢你能抽出时间。

此致

Nicolás Petrungaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您是通过NTC校准外部温度还是通过内部温度校准?
    • 请确保设备未密封。
    • 您可以上传TS引脚的电阻器连接,我将帮助您计算系数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在执行以下流程。

    我连接设备,发送unsealed命令和unsealed完全访问命令。

    然后我读了所有的(有时我读了,这些值都是红色的,我不知道这是什么意思)。  

    阅读完所有内容后,我转至“校准”窗口,按照bq2.7531万EVM手册第19页中的说明进行校准过程。 事实上,我所读的数值根本没有变化,无论是内部温度还是外部温度都没有变化。

    我对这件事非常迷不了,如果您能给我一些帮助,我将不胜感激。

    感谢您的抽出时间,

    Nicolás。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,上述问题是否有任何答案?

    与温度系数相关,我的电池中的NTC热敏电阻在随附的数据表中进行了描述。 你会用这些信息来计算我的德系数吗?

    非常感谢您的抽出时间,

    Nicoláse2e.ti.com/.../PCM-C200-NTC-10K_5F00_B3435K.pdf