This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED驱动器建议

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583635/led-driver-suggestion

主题中讨论的其他部件:TPS9.2602万-Q1

您是否可以根据以下要求为TFT背光推荐LED亮度控制器(LED驱动器)?

 

1)输出电压- 12至38V

2)单通道

3) Iout - 1A

4)输入电压(额定)- 5V或最大12V (输入电压应为良好)  

5)通过IIC接口控制亮度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IIC接口是否为必做之项? 实际上,TPS9.2602万-Q1可以支持此应用,但它仅具有模拟和PWM调光功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C是必须的