This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:BQ7.694万+BQ78350-R1+ BQ762007.835万 BQ76200定制7.62万定制板

Guru**** 2465320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583213/bq76940-bq76940-bq78350-r1-bq76200-custom-board

部件号:BQ7.694万
主题中讨论的其他部件:BQ7.62万,, BQ7.835万-R1, BQSTUDIO

大家好,

我已使用bq7.694万,bq7.835万-R1和bq7.62万为我的14S电池组配置制作了自定义板。 我通过BATT+和BATT-引脚为其供电54V,并为其提供所有感应输入(C0-C15,而C13-C14短路)。 在TS1接通电压之前,我测量了以下点的电压

电池:54V,VC5X:3.8V,VC10X:38.7V,REGSRC:2.8V,CAP1:54V

VC0:0V,VC1:2.6V,VC2:6.7V,VC3:6.1V,VC4:5.2V, VC5:15.94

VC6:16.9V,VC7:27.1V,VC8:31V,VC9:34.9V,VC10:38.8V

VC11:42.7V,VC12:46.6V,VC13/14:50.6V,VC15:54.5V

VC0-V5X组的电压不正确,并且此特定组的电压感应滤波器电路正在加热。

我是否应该在bq7.694万设备启动的TS1引脚上施加电压? 这种不匹配的可能原因是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    CAP1上的54V超过ABS最大值3.6V,并且可能损坏了bq7.694万的底部组,从而导致从引脚到VSS的多个电阻短路。 在主板上查找从CAP1到BATT的短路。 如果您已将双极性与CAP1引用用于类似于EVM的LED电源,请确保其高增益NPN足以满足BATT电压且未损坏,短路晶体管可能会损坏bq7.694万,bq7.835万-R1和LED。 一旦短路得到纠正,您将需要更换任何其他损坏的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 LED电源NPN晶体管损坏。 现在,在为类似板供电之前,我拆除了NPN晶体管(将升级为高电压额定值)。 施加14S封装的电压后,新板的初始测量值为:

    • 电瓶:54V
    • VC10X:38V
    • VC5X:19V
    • REGSRC:18V
    • TS1:0伏
    • CAP1:0伏

    TS1=2.6V,CAP1:3.27V,REGOUT = 2.5V,仪表侧VCC=2.5V,MRST=2.48V,BAT:2.38V,VEN= 2.25V,PWRM=0V时的应用电压

    Bqstudio未通过EV2300检测到硬件。 当我连接EV2300时,它显示USB标记为活动状态,但只要我使用smbd和SMBC端口连接,即使USB连接标记也会消失。

    可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用PWRM 0和VEN 2.25 时,bq7.835万-R1仪表似乎没有运行。 PWRM通常为高电压和VEN脉冲。 BAT输入电压通常应约为1V或更低,您可以检查分禾器比率。 要查看仪表是否正在运行,请检查940的I2C线路,您应该每250毫秒看到一次活动爆发。 持续活动表示仪表无法找到AFE,没有活动表示仪表未运行。
    另外,看看SMBus线,EV2300应该将它们拉至3.3V。 板电压越高,EV2300可能会受到损坏。 0V应该是正常情况,但可能会导致EV2300进行某些重置。 如果仪表不工作,您必须找出连接错误或断开的地方。 或者,如果损坏,请更换。
    如果您有一个工作中的EVM,您可以确认EV2300和bqStudio的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 我真的很感激。 以下是基于您之前的回复的观察内容

    1. 修正了BAT输入的分压器比率
    2. EVM 2300侧的SMBus线被拉高至3.3V
    3. 在I2C线路上看不到任何活动
    4. PWRM仍为零,VEN正在脉动。

    仪表似乎已损坏。 现在更换压力表。 同时,如果您可以查看我的示意图,这将非常有帮助。 如何向您发送我的原理图文件?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们在离线状态下进行通信,认为您有一个良好的方法继续。
    对于其它读卡器,bq7.835万-R1的几个信号为漏极开路,必须具有上拉。 调试设计时,最好检查上拉电阻器的完整性。