This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:电池容量读取

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581857/bq27742evm-cell-capacity-reading

部件号:BQ2.7742万EVM
主题中讨论的其他部件: BQ2.7742万-G1BQ4050BQ2.589万HEV2400

您好,

我正在使用 BQ2.7742万EVM评估板。 我使用了4400 mAh电池作为实验用途。 仪表可以正确读取所有信息,如电池电压,充电电流,放电电流等,但读取的最大容量仅为992 mAh。 我是否需要事先配置某些内容? 请帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 首先,您应执行充电和放电循环以确定电池的节号。
    • 然后,执行学习周期,量表将在学习周期后更新Qmax。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的帮助。 我一直在尝试遵循这些步骤,但我无法制作图片。 您能否提供有关如何确定单元格的CHEM ID以及如何执行学习周期的小指导? 是否有任何备注或手册可供参考? 我正在使用电池管理工作室v 1.3 .................54来评估bq2.7742万EVM。 我是否应该使用其他软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电池管理工作室v 1.3 .................54包含用于BQ4050等设备的GPCPackager工具 ,但我无法找到用于BQ2.7742万-G1的工具。 如何使用 电池管理工作室1.3 v.54创建zip文件(按照链接中的建议在web工具中上传)以确定化学ID? 或者,该工具是否不可用于BQ2.7742万-G1,那么我是否必须手动创建它?

    感谢您的帮助。

    我试图使用 电池管理工作室1.3 v.54中的工具来完成一个学习周期。 它处于放松周期中,但不知怎么地丢失了连接并报告了设备确认错误。 但当我重新连接时,燃油表读数为-2.4635万 mA,显示在仪表中,即使未连接负载。 我检查了是否存在短路,但没有短路。 我还测量了板载5毫欧感应电阻器的压降,但读数为0 mV,这意味着没有电流流经电阻器。 现在,仪表未显示正确的电流值(SOC),而是正确测量了电池电压。 请帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • www.ti.com.cn/.../slva725.pdf
    • 您好,您可以按照上面的说明手动创建zip文件。  
    • 根据PDF文件创建每个文件,然后压缩为zip文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    我试图使用 电池管理工作室1.3 v.54中的工具来完成一个学习周期。 它处于放松周期中,但不知怎么地丢失了连接并报告了设备确认错误。 但当我重新连接时,燃油表读数为-2.4635万 mA,显示在仪表中,即使未连接负载。 我检查了是否存在短路,但没有短路。 我还测量了板载5毫欧感应电阻器的压降,但读数为0 mV,这意味着没有电流流经电阻器。 现在,仪表未显示正确的电流值(SOC),而是正确测量了电池电压。 请帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试重新启动软件和硬件,并让我们知道当前读数是否正常?

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在学习周期中使用的硬件是什么?
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速响应。 我尝试卸载然后重新安装软件(Battery Management Studio v 1.3 .54)。 我已断开并重新连接硬件设备。 但它没有用处,软件会随机显示各种不可预测的电流值,如6220 mA,-2.2674万 mA,-600 mA,866mA,124mA等,并相应地增加或减少SOC %的显示值。 但实际上,由于没有连接负载或充电器,SOC %无法改变,也无法改变流入或流出蓄电池的电流。 此外,我认为BQ2.7742万-G1的内部ADC没有任何问题,因为它正确显示了蓄电池电压。 请帮助解决此问题。

    此外,CHG和DSG针脚处的电压分别测量为2.99V和6.1 V (蓄电池电压为3.2V)(之前分别测量为3.0 和2.6 V),但我无法在未打开FET旁路跳线的情况下充电或放电。 可能是FET存在一些问题。

    作为硬件设备,我使用EV2400作为I2C接口,使用BQ2.589万EVM评估充电器板(BQ2.589万H作为充电器),使用BQ2.7742万EVM评估仪表板(BQ2.7742万-G1作为燃料计),两个SAMSUMG INR1.865万-25R电池作为单个电池组并行连接, 和标准5欧姆,10安培变阻器作为负载(1安培设置)。

    请注意,当仪表处于学习过程的放松周期,并且无人看管时,可能会发生意外短路事件。 但是,未连接负载或充电器。 唯一的电源是电池本身。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来仪表已被可能的短路意外事件损坏;因为电流感应输入引脚SRP和SRN连接看起来像断开,并且FET也不处于工作状态。 您是否有另一个板进行确认?
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Phil。

    是,FET已损坏。 我把它卸下来了。 现在一切都正常。 我不确定FET如何干扰SRN和SRP引脚,因为它们都正常工作,包括滤波网络。 此外,5毫欧感应电阻器工作正常。 我通过跳线绕过FET,但仪表无法显示电流的实时更新。

    无论如何,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的,SRN和SRP之间的电压是电流测量输入,如果电流读数不正常,通常这2个针脚和相关连接存在问题。 如果您需要任何其他帮助,请告知我们。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在尝试向BQ2.7742万-G1仪表发送命令,并使用电池管理工作室1.3 v.54中提供的高级通信工具进行读取。  我只知道控制状态寄存器的相应命令(如0x0000),但我不知道寄存器地址。 请问我应该在哪个地址发送命令,从哪个注册表读取值或数据?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅以下示例,了解 读取votlage和  固件版本(  控制子命令)的信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Onyx,

    这非常有帮助。