This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.51万:倍增器还是三联器?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585047/tps65100-doubler-or-trippler

部件号:TPS6.51万

我们的设计要求VGH = 18V。  这相当于Vo3 = 18V。  问题是我使用倍增器配置还是三联器配置?  在倍增器配置中,数据表第22页上指示的最大Vo3要求使用2xVf+2xIo (2xrdsonQ5 + rdsonQ3 +rdsonQ4)。

我的Vo1 = 10V。

使用给定RDSon值的方程式时,我得到的RDSon值通常为17.8V,最大为17.2V。  这个数学将让我考虑使用Trippler模式。  我在数据表中找不到最低Vo3在Trippler模式下的位置,但这些论坛上的所有内容都说最低为2xVo1 = 20V。  问题是,如果由于RDSon损耗,我无法在倍增器模式下获得Vo3 =18V,并且Trippler模式的最小值太高(2xVo1=20V ),我应该使用哪种模式?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kevin,

    三进样器模式下的最小Vo3是倍增器模式下的最大Vo3,但这在D/s中解释 您所指的似乎是数据表的较旧版本。 自2016年8月起的修订应涵盖您的问题。 请使用 文档。

    您拥有的输出电流是多少?您在VGH上可以接受多少容差?

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilona,

    我们的VGH要求为17.8 - 18.2V @<2mA。  根据您的帖子,我是否应该关注极低端的自耦合器模式?

    -凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,

    请原谅回复延迟。 根据VO1=10 V,IO =2 mA的要求,并假设所用二极管的最大正向下降范围在500 mV范围内,在倍增器模式下可获得的最大VO3为18.93 V, 所以我认为您应该可以使用倍增器模式。

    此致。
    Ilona