This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5198万:用作逻辑缓冲器

Guru**** 2648585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584860/tps65198-as-logic-buffer

部件号:TPS6.5198万
主题中讨论的其他部件:TPS6.519万

尊敬的团队:

TPS6.519万/8是否适合像逻辑缓冲器一样工作?

我的客户正在寻找逻辑缓冲器或多通道操作,而我们的逻辑缓冲器无法通过 15mA@2.5V驱动 ,我们的操作产品每台设备不到4个通道。

我看到VCOM/gamma缓冲器有更多的通道。

谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe Ko

    我是否正确理解您在电平转换器的输出通道上需要0 V (低)至2.5 V (高)? 这是不可能的,因为电平转换器的输入电压范围从3 V (最高5 V)开始。 电平转换器产生的输出电压不能小于输入电压。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe Ko

    您对此有任何反馈,或者我是否可以关闭此线程?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。您可以关闭。 谢谢您~