This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9284万:输出电流低于2 mA?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584315/tlc59284-output-current-lower-than-2-ma

部件号:TLC5.9284万

是否可以将输出电流设置为低于2 mA? 我怀疑2 mA的最小电流额定值保证能够输出至少2 mA的电流。 换一种方法,Iref电阻器是否有最大值? 我希望能够在我的应用中将电流设置为0.5 mA,这需要105k-ohm的参考电阻。 VCC和VLED在我的应用中为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim,

    根据数据表第14页,当VCC低于3.6 V时,IOLC必须设置在2 mA至35 mA的范围内
    如果Imax设置为低于2mA,则输出电流可能不稳定。

    此致,
    肯尼斯