This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:120毫秒周期

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578770/lm3880-q1-120ms-period

部件号:LM3880-Q1

你(们)好

数据表中提到,在不完整的断电顺序下有120毫秒的时间。  

1.如果在120毫秒的时间内断言EN,会发生什么情况? 此设备在120毫秒的时间内是否接受EN断言?

2.如果在EN引脚处出现故障,此设备是否会重置内部定时器? 是否也重置了120毫秒?  

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能不能关注此帖子?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    黄色:EN,绿色:Flag1,粉色:Flag3

     请参阅wovefomr查看您的#1

    请参阅下面的2号波形

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yihe-san,

    感谢您的支持。
    根据您的测量,在120毫秒期间不接受EN断言(即使只是浮点),并且没有重置操作。

    如果我的理解不正确,请更正我。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hamamoo-san
    测试结果与您所了解的相符,我仍在等待设计师团队的回复以确认。
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yihe-san,

    谢谢你。

    当您收到设计师团队的回复时,请告诉我。

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否收到了设计团队的任何回复?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这里的响应很慢,将尽快更新。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解正确,120ms不会重置。
    请注意,EN引脚具有无故障功能,EN的持续时间必须大于延迟时间。
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yihe-san,

    非常感谢您的支持。

    我明白了。 请关闭此帖子。

    此致,
    山本浩二