This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7542万-G1:仪表操作和BQStudio问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585438/bq27542-g1-gauge-operation-and-bqstudio-questions

部件号:BQ2.7542万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

我在让BQ2.7542万-Gq1燃油表进入休眠模式时遇到问题。  我可以在控制/状态寄存器中设置HIB位,但当前功耗保持在60uA左右,我认为这表明该位没有达到所需的效果。  我还有很多关于零件和BQ工作室的问题。

 

1)     如果未校准A2D,电压和电流测量(以及最终SoC)的准确度是多少?

2)     当我在BQ Studio中选择2.7542万时,它显示该零件不受支持,我使用该工具的风险自负。  这是关于什么?

3)     如何为电流感应电阻器的标称值配置零件?

4)     设置HIB位后,部件是否进入休眠模式,无论当时的充电或放电电电流如何?

5)     部件何时退出休眠模式?  参考手册(OCV.4)指出,该部件将进行有效的3.1 测量,然后等待,直到平均电流降至休眠电流以下。 但在这之后,它指出 ,如果AverageCurrent > Hibernate current (当前)或Cell voltage < Hibernate _V (电池电压<休眠_V),它将进入休眠模式   这是否意味着,如果电池电压低于休眠电压,即使在电压较低时未设置HIB位,零件也可以进入休眠模式?

6)     在什么条件下,该部分会自动清除休眠位。  修订版手册指出,当AverageCurrent > Hibernate Current时,该部件将退出Hibernate模式,当该部件“从Hibernate模式唤醒”时,HIB位将自动清除。  我发现,如果我使用EVM3400和bqStudio设置了HIB位,则当我读取EVM3400内的寄存器时,它仍保持设置状态,但如果写入参数,它将被清除。

7)     如果我设置休眠位,然后继续为电池充电或放电,同时通过仪表定期读取SoC和/或电池电压,一旦进入/来自电池的电流降至阈值以下(休眠电流),它是否会进入休眠模式?

8)     由bqStudio创建的“黄金映像”除了包含数据闪存内容外,还包含设备固件。  假设部件中的固件与我想要的固件匹配,是否可以仅对数据闪存进行编程?

9)     设置DF寄存器以匹配我正在使用的电池(60 mAh,一个电池)并将这些值写入设备后,我发现许多寄存器值没有意义。  例如,“标称可用容量”显示为846mAh,其他几个mAh值比60mAh电池容量高得多。  为什么会出现这种情况,我应该怎么做?

10)  如果我想为我使用的电池正确配置电量计,还需要其他什么(评估模块,充电器,软件等)?  我真的需要运行数千小时的充电放电循环吗?  如果我不这样做,会对SoC精度产生什么影响?

11)  什么是“GPG循环”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:电流精度取决于感应电阻。 电压精度取决于板上的电压降。 SoC精度取决于许多变量(此处讨论的变量太多),但如果一切设置正确,您可以期望达到1 % 精度。

    2:这表示bqStudio无法通过USB到I2C接口识别量表。 确保连接工作正常。

    3:使用bqStudio中的校准功能。 通过感应电阻器施加已知电流,在"Applied Current"(应用电流)框中输入此电流,选中"Calibrate current"(校准电流),然后单击"Calibrate Gas Gauge (校准电量监测计)"。

    4:否

    5:开机重置或与仪表通信时。
    5b:是的。 即使未设置休眠位,它也可能进入休眠状态。

    6:请手动清除此位(参见TRM图3-1中的注释)

    7:仪表必须先进入休眠模式,然后系统必须满足从wait_hibernate(等待休眠)过渡到休眠状态的条件(参见TRM中的图3-1)。

    8:可以,您只需对数据闪存进行编程。

    9:更新数据存储器后,请重置仪表。

    10:我推荐使用TI量表GDK. store.ti.com/BQ27GDK000EVM-Gauge-Development-Kit-GDK-P5114.aspx。 此GDK可以自动运行学习周期。 如果您不进行学习周期,那么仪表最初将相当不准确。

    11:你指的是GPC吗? 如果是,这就是测量参数计算器。 您可以使用它来确定最佳匹配的ChemID并优化室温和低温性能。 请参阅 www.ti.com/.../GAUGEPARCAL,变体B (适用于IT仪表)