This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:无法打开COM端口

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579769/bq76pl455evm-unable-to-open-com-port

部件号:BQ76PL455EVM

尊敬的:

我拥有bq75pl455evm板。 当我启动GUI程序时,它会向我发送一条错误消息“Unable to open com port”(无法打开COM端口)。 我尝试使用CDMUninstaller,但从未更改。 我已经联系FTDI,我们已经检查了电缆,但它工作正常。  

当我使用另一个COM读取器程序打开端口COM时,COM端口将打开,我可以发送消息(请参阅中的作用域)。 但使用GUI程序时,RX TX引脚上没有消息。 这是否正常?

我的EVM板上好像没有程序。 请帮帮我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guilaume,

    要打开GUI,必须打开EVM电源,并且通信模式选择引脚的两个执行器都必须设置为“单个”。

    请记住,455由其监控的单元供电。 所以你必须有一个电阻分压器/电源来"哄骗"455认为电池已连接,或者使用实际的电池。 如果您使用的电池数量少于16个,请确保将所有未使用的VSN连接缩短为所使用的最高连接。

    我建议阅读EVM和GUI用户指南,可在此处找到: www.ti.com/.../sluuba7a.pdf