This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的应用程序的PMIC

Guru**** 2950150 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583201/pmic-for-my-application

主题中讨论的其他部件:TPS6.501万, LP3910

您好,

我正在寻找一款能够为1C锂离子/聚合物电池充电的电源管理IC。 此IC应接收3.3V或5V的稳压输入,并应提供3.3V 300mA的输出。

当输入电源存在时,此输出3.3V应通过输入驱动,如果没有输入电源,则应通过锂电池驱动。

请建议一个带有应用说明的参考IC零件号。

谢谢

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heye Abhishek,

    浏览我们的产品组合,我找到了几个您可以考虑的选项,但我可能需要更多信息才能找到完整的解决方案。

    首先,您说过1C充电,但您希望充电的实际充电电流或电池容量是多少?

    其次,您的输出为3.3V @ 300mA。 这是一个恒定的300mA还是峰值负载电流?

    第三,哪一个输入在大多数时间都是活动的? 3.3V或5V?

    最后,您可能很难找到在输入电压小于4伏时仍能为电池充电的充电器。 如果输入电压为3.3V,您是否可以接受非charing条件?

    因此,我建议您了解一下我们现有的PMIC

    1) TPS6.501万/11/12/13/14 -在充电时,这些将对输入电压有限制(即 VIN < 4.5V)

    2) TPS6572x -与之前的解决方案类似,如果您可以在200mA连续电流下脱离,它可以满足您的应用需求。

    3) LP3910 -非常适合您所寻找的解决方案,因为它包括一个降压-升压转换器,可帮助输入3.3V,但使用该输入源时,您将遇到相同的电池充电问题(VIN必须至少为4.25V (典型值))

    请注意,如果您只需要充电器和单路输出,则其中大多数可能会过度使用。

    您可能需要考虑使用单节/多节充电器(取决于您的电池规格),输入升压转换器和输出降压升压转换器的三/四IC离散解决方案。


    希望这能有所帮助!

    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢您的建议,知识更丰富。 但对于我的应用程序而言,它们是昂贵且复杂的解决方案。

    现在,我对我的要求有了更清楚的了解

    1)我正在瞄准币形锂离子电池,比如 RJD2450 Illinois电容器制造的电池 作为参考。 (这不是我上一篇文章中的1A,很抱歉)

     电池容量为200mAH,充电速率为0.5CA ( 100mA)  

    2) 300mA为峰值负载电流

    3)正如您 在帖子中所说的那样,我更希望充电IC使用5 V电压  

    因此,如果您能推荐一种既用作电池充电操作又用作LDO的解决方案,我将非常高兴。 这意味着我给该系统5 V电压,并从它接收3.3 V电压, 如果存在5 V电压,它将为电池充电,并从输入获得3.3V的电压;如果没有5 V电压,它将从电池获得3.3V的电压。

    谢谢

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abishek,  

    基于上述要求,我建议查看bq2512x系列部件。 此部件允许您将系统输出电压设置为3.3V (最大)。 与任何其他充电器IC一样,您需要注意的一个条件是仅电池模式,系统电压通常与电池电压匹配(过低或过高)。

    您还可以了解bq2427x系列的部件,这些部件可以与输出端的简单LDO配对。 同样,如果仅连接了您的电池,并且电池电压低于3.3V + Vdrop率(LDO),则输出将受到限制。  

    希望这能有所帮助,

    此致,
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    非常感谢您的宝贵建议。

    事实上,我的要求现在有所改变,我现在有两个5 V电源输入,一个来自USB,另一个来自外部5 V

    我知道,正如你的建议,放置LDO只会在电池电压降至3.3V +LDO以下时恶化。

    因此,我提出了一个解决方案,如BQ2402x,然后是低成本的降压提升,以确保适当的3.3V电压。

    但我对BQ2402x的各种版本'x'进行了测验,我的要求很简单,我可能不会使用其他提供的控件,如CE,TS,PG,TTE。

    我们是否有任何其他基本IC? 如果没有,您能建议我选择哪个版本吗?

    谢谢

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhishek,

    我认为bq2402x是您的应用的一个很好的部分。  

    至于哪个版本,我会根据您的应用程序的结构给出一些建议:

    1)如果您的产品环境温度变化较大,我建议使用具有TS针脚+热敏电阻的任何部件来监控电池温度。 0.20024025亿和026都有此针脚。

    2)如果想要停用快速充电安全计时器并持续充电(通常在蓄电池发生故障时停止充电),则需要024或026版本。 它们具有/TE和/TTE引脚。  

    3)如果您想要最简单的带基本充电开/关控制的,则您需要022或027。  

    此致,

    Joel H