This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0ZCD0185FF2C的替代品

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584301/replacement-for-0zcd0185ff2c

主题:TPS2660中讨论的其他部件

大家好,

我们是否有以下设备的替换件?  

0ZCD0185FF2C

期待您的反馈。

此致,

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Jared,

    这是一个电阻器。 您是否选择了错误的部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    根据我的理解,这部分似乎是熔断器:

    如果不能用我们的保险丝替换它,则没问题。 只是想检查一下。

    最佳,

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    为了确认,我们没有更换此保险丝?

    谢谢!

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Jared,

    很抱歉,我忽略了这个问题。 我建议使用TPS2660器件作为替换件。 它具有2A可调电流限制,设计用于24V和48V系统。 感谢您寻求用我们的设备取代离散解决方案。