This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5917万-Q1:EVM连接错误

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584297/tps65917-q1-evm-connecting-error

部件号:TPS6.5917万-Q1
主题中讨论的其他部件: USB2ANYTPS6.5916万

您好,

我的客户正在使用TPS6.5917万-Q1 EVM
他在启动GUI时遇到问题。
请参阅随附的文件。
这是发生此错误时的图片。

客户DID J26为高电平,并且确认RESET_OUT在EVM上为高电平。
但会发生此错误。

请告诉我此错误的原因。

e2e.ti.com/.../TPS6.5971万_5F00_GUI.pdf

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将您的请求分配给负责的应用工程师,我们将尽快回复您。

    此致,

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu,

    对此造成的不便,我深表歉意。 这是当前GUI的已知问题,将在以后的版本中修复。 在此之前,请使用地址为0x1XX的“电源”组中列出的SMPSx_force或SMPSx_voltage寄存器。 这些是相同的寄存器,只需通过不同的I2C地址访问。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san您好,

    让我更正我之前的回答。 该错误是因为"DVS"寄存器仅通过I2C2支持,I2C2与GPIO和GPIO复用。 因此,如果您要访问这些寄存器,则首先需要将GPIO _2和GPIO _4配置为I2C2功能,然后将I2C1时钟和数据线连接到I2C2时钟和数据线。 但执行此操作后,您应该能够使用“DVS”寄存器与设备通信。

    或者正如我前面提到的,您可以从“电源”寄存器使用同名的寄存器访问它们。 它们实际上是相同的寄存器,但只是使用不同的I2C总线和不同的I2C地址访问。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karl-San,

    感谢您的支持。
    我在下面补充一个问题。

    >错误是因为“DVS”寄存器仅通过I2C2支持,
    >与GPIO 2和GPIO 4多路复用。
    >因此,如果要访问这些寄存器,
    >然后,您需要首先将GPIO _2和GPIO _4配置为I2C2功能,然后将I2C1时钟和数据线连接到I2C2时钟和数据线。
    >但执行此操作后,您应该能够使用“DVS”寄存器与设备通信。
    [附加问题]
    这是否意味着用户无法通过GUI写入/读取"DVS"寄存器?

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    >这是否意味着用户无法通过GUI写入/读取“DVS”寄存器?
    不在其默认配置中。 但是,如果您按照步骤设置GPIO_2和GPIO _4 (通过写入primary_secondary_pad寄存器)并将I2C1线连接到GPIO _2和GPIO _4,则GUI可以读/写"DVS"寄存器。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karl-San,

    感谢您的支持。
    我建议客户使用"电源"寄存器,这是您在首次开机自检时的建议。
    但是,如果是"电源"寄存器,则会发生此错误,此错误编号为52。
    请参见下图。
    然后,按下[继续]底部后,此错误未发生。
    使用"POWER"寄存器时出现什么错误?
    请您在长椅上确认一下吗?

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    我以前从未见过此错误。 这听起来好像MSP430未正确初始化。 我了解单击"确定"后问题消失了。

    每次使用GUI时是否都收到此错误? 如果是,您能否与我分享重现此问题的步骤? 我刚在工作台上试过,可以读取电源寄存器,没有错误。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karl-San,

    感谢您的支持。
    您的陈述正确。

    单击[继续]底部后,此问题消失。
    每次使用GUI时都会收到此错误。
    请参阅所附的详细文件。

    我使用了USB电缆。 我应该使用USB2ANY吗?

    e2e.ti.com/.../TPS6.5917万_2D00_Q1EVM.pptx

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    我可以在实验室的另一个设置中重现该问题。 我修复了错误,我们刚刚在一夜之间将新版本上传到TI.com。 请尝试TPS6.5916万 EVM文件夹中的新GUI。 如果仍有问题,请告诉我。
    www.ti.com/.../tps6.5916万evm

    此致,
    卡尔