This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1194万-Q1:输出(Vboost)短路时出现故障

Guru**** 2533960 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583517/tps61194-q1-fault-when-output-vboost-is-shorted

部件号:TPS6.1194万-Q1
主题: LP8861-Q1中讨论的其他部件

你好,团队。

当增压输出短路时,输出是否存在故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在EVM中进行了实验,但故障没有输出。

    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kobayashi-san,

    很抱歉回复太晚。 是的,您回答正确,TPS6.1194万-Q1没有升压短路故障。

    TPS6.1194万-Q1具有以下故障检测:VIN OVP,Vin UVLO,LED开路和短路故障检测以及热关闭。

    使用OCP故障可以检测到升压短路,TPS6.1194万-Q1器件不可用,但LP8861-Q1等器件具有VIN OCP检测功能,可确定升压短路情况。

    最佳,

    Salome