This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:EMI/RFI抗扰性

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583375/tps2491-emi-rfi-immunity

部件号:TPS2491

您能否说出本设备操作的EMI/RFI或瞬态抗扰性?

示例:数据表给出了从EN坠落到浇口坠落的传播延迟。  人们可以将此解释为与内部比较器和驱动电路的响应时间和带宽成比例。  这是否一个合理的假设?

另一种方法是:最短的脉冲宽度是多少,以及它必须比EN阈值低多远(作为脉冲宽度的函数),IC才能作出响应?  当然,它不会立即响应,即V (EN)< V (EN_L)是绝对的,并保证在任何时间内触发。

对于其他功能,也会出现相同的问题:启用,电流限制,故障,UVLO等。

是否存在任何灵敏度问题,即任何引脚(特别是电源或电流感应引脚)上的噪声(高频交流或快速切换瞬态或高dV/dt)? 对设备的操作有影响?

此类"未记录"行为的一个示例包括大多数双极运算放大器:输入引脚处的射频被内部结构整流,导致错误的输入偏移电压和检测到的射频;PSRR降至零(甚至更低!) 频率超出数据表中绘制的频率等 (虽然这种精确机制对于CMOS设计来说不是什么问题(我不知道有问题的零件是CMOS,BiCMOS还是什么;您的数据表再也不会提供此信息),但这只是程度问题。)

我没有一个特定的应用程序和示例,这些只是我对所有使用设计的设备提出的问题,我希望您的工程师能够轻松地回答这些问题。

您能否提供在不违反规格的情况下可承受的瞬态或射频电压(与频率)的估计值?

谢谢!

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    欢迎使用E2E! TPS2491不像切换台那样打开和关闭FET。 由于故障事件(UV,OV,短路,电流/功率限制超时),它要么完全打开,调节,要么关闭。 我认为EMI不是我们零件的问题。 我希望这能帮助你:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不关心EMI辐射,因为正如你所说的,它是线性的,而且它的发射速度相当慢。 我担心EMI _敏感性_。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    在EMI抗扰性/敏感性方面,减少这种情况的方法主要是通过PCB设计(布局)和/或在特定拓扑中添加无源组件来对抗EMI (RC,LC,CLC等),例如RC减震器。 下面是一篇有关EMI,RFI和屏蔽概念的出色文章:http://www.analogue.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-095.pdf 

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    我精通被动过滤器的设计。  滤波器有三种基本规格:切断频率,特性阻抗和滤波器顺序(确定了频段衰减)。  您能否提供有关如何为给定环境计算这些参数的规范?

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    不幸的是,我无法给出一个公式 ,因为在设计EMI抗扰性时有许多变量需要考虑。 以上文章将为您提供在设计PCB布局和过滤器时应考虑的事项的良好开端。  

    如果您对TPS2491有任何其他问题,请随时在此处提问。 如果此处不再需要任何问题,我将 认为此帖子已结束。 感谢您为您的产品选择TI。  

    此致,

    Aramis P. Alvarez