This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.012万A:设备的电流过功能和UCD9.012万A上的故障记录?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578471/ucd90120a-brownout-functionality-of-the-device-and-fault-logging-on-ucd90120a

部件号:UCD9.012万A
主题中讨论的其他部件: UCD9.0124万AUCD9090AUCD9.016万A

您好,

我正在使用UCD9.012万A进行正在测试的新硬件设计。 您是否是寻求帮助的合适联系人?

我的问题主要与设备的电压下降功能和故障记录有关。

 

芯片:UCD9.012万A

固件:v 2.3 .4.0

将TI数字融合电源设计器v 2.0 .179与TI USB接口适配器配合使用。 TI USB POD和GUI是我在测试期间与芯片通信的唯一方式。

我的硬件配置为支持电压输出。 我已验证设备在2.9V至2.6V的范围内保持超过5ms (实际约为9-11 ms)。

 

  1. 是否有UCD9.012万A的勘误文档? 我找到 了此文档(http://www.ti.com/lit/er/slvz014/slvz014.pdf),其中提到了与我所遇到的问题有些关联的问题,但不确定是否有任何/所有问题适用于UCD9.012万A。
  2. 当我配置设备时,选中/启用“Enable Brownout Support”(启用退电支持)框,退电功能不起作用(关机时详细的故障记录,运行时钟在0重新启动),但如果取消选中/禁用该框,退电故障记录,运行时时钟保存似乎正常。
  3. 选中/启用“Enable Brownout Support”(启用退电支持)后,清除记录的故障似乎不能按预期工作–故障在关闭电源后才会清除,但随后记录的完全相同的详细信息故障会返回(相同的时间,故障类型和测量值–极不可能是重复故障)。

 

我觉得我错过了这里明显的东西。 我希望有一些已知的问题或常见的陷阱,我应该寻找。

请告诉我哪些其他详细信息会有所帮助。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David
    #1.您的遇到了哪些问题?

    对于2号和3号电容器,保持电容器的尺寸是多少? 它是否提供了数据表中所述的足够电流?

    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2号和3号中总结了所遇到的问题。 "启用褐色支持"的功能与预期相反。

    电容大于1630uF,位于数据表中推荐的阻隔二极管后面。 这些电阻值为低ESR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享项目文件,与电压下降相关的示意图以及V33在电压下降时的波形?

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色轨迹=主板的主输入电源

    黄色迹线= UCD9.012万A的3.3V电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电离模式下,如果必须发出清除故障日志,请执行以下步骤:
    1.禁用退电模式
    2.发出clear fault log命令以清除故障
    3.重新启用退电模式。

    否则,旧故障将会再次出现。
    设备内有两个内存组用于ping-pong缓冲区记录。每个内存都有一个关联的计数器。较大的计数器表示信息较新。

    当电离模式打开时,计数器之间的不同步导致未擦除的组被视为较新的信息显示。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过按您的指示首先禁用电离模式来清除记录的故障。


    我的部分问题仍然是:当启用了电离模式时,每次设备通电时,运行时钟从0开始。 我希望运行时钟继续从其停止的位置计数,以估计设备的总开机时间。  (我正在通过TI GUI工具观察此情况)

    否则,退电功能的记录功能似乎工作正常。

    是否有一些特殊的编程顺序来为设备启用绝对运行时时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果断开模式已打开且有足够的保持时间,则应在关闭电源后保存并检索RTC。
    1.设置RTC
    2.禁用退电功能
    3.清除故障日志
    4.启用支气管输出
    5.触发任何故障
    6.断电
    7.接通电源
    完成上述步骤后,您是否看到正确的RTC?
    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。记录的故障和记录的故障详细信息按预期显示,但RTC (Configre > Global Configuration > Run Time Clock > Device Clock Reading)在开机时始终重置为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果触发了新故障,是否使用正确的RTC记录故障? 您是否可以在下一个电源上共享数据闪存转储?

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    记录的详细故障具有故障发生的RTC时间(在断电期间)。 随后开机时,RTC返回零并从零开始计数。 我正在向您发送一封包含闪存转储的电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些研究后,这是设备的一个已知问题,当 启用了电离关闭模式时,RTC在下一次电源循环时重置为0。  此问题已在UCD9.0124万A,UCD9090A和UCD9.016万A中修复。

    解决方法是 每次UCD断电时更新RTC。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 很遗憾,这是设备的问题,但很好地知道问题不是我的设计问题。
    是否有勘误表文档,我可以参考UCD9.012万A的此信息?