This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.1256万:是否挤出更多输出电流? 还是电平A 200ms间歇性负载?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583088/tps81256-squeeze-out-a-little-more-output-current-or-level-a-200ms-intermittent-load

部件号:TPS8.1256万

您好,

我正在使用TPS8.1256万模块来生成一个5V导轨,这是我在使用单节锂离子电池运行的便携式设备中所需的。
我正在模块的极限范围内运行,我怀疑在电池的低电压范围内,我正在进入电流受限模式。

问题是间歇 性100-200ms负载(红外灯),它将系统总电流从~400mA空闲状态下拉至约550-600mA。

是否需要做些什么才能从本模块中获得更多性能? 如果模块支持同步操作,则添加第二个调节器可能是一个选项,因为它已经很小。 或使用多个独立的5V轨运行。

此外,如果您就如何调平负载提出任何建议,我们将不胜感激。 当谈到正确的电源设计时,我几乎不是一个二流人!

有趣的是,这个模块几乎是我能找到的唯一一个能满足我需求的模块,2.7V-4.2V输入,具有固定5V输出,采用相当小的独立封装。 Murata有一个,但地球上的每个人都缺货。 因此,如果TI刚刚制作了此模块的另一个版本,并且具有轻微的增强器限制,并且可以保持此大小范围,那将是超级...  

谢谢!
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    似乎无法增加外部的平均输入电流限制。
    由于输入电流与输入电压成反比,降低输入电阻(线阻,触点电阻,模式电阻)可能会有所帮助。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 我认为最好的选择是修改设计,将转换器移到尽可能接近负载点的位置,最终在板上运行一个大的电池电压多边形,但这是可以接受的。 我将添加配置来运行两个分离式+5V总线,每个总线都有一个专用转换器,以分离负载。