This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH0.506万W:PTH0.506万WAD的履带终端

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583605/pth05060w-the-track-terminal-of-pth05060wad

部件号:PTH0.506万W

你(们)好

我从我的客户那里得到了问题。

您能告诉我以下问题吗?

 

 

如果履带终端打开,是否有任何问题?

如果有问题,会发生什么问题?

 

 

此致,

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田:

    自动跟踪功能允许从跟踪销直接控制多个PTH模块的启动。 但是,在独立配置中,或者在不使用自动跟踪功能时,跟踪引脚应直接连接到输入电压,

    当履带销直接连接 到输入电压  时,自动履带功能将永久断开。 这使模块可以在其内部软启动电路的控制下完全通电。 当通电处于软启动控制下时,输出电压以更快,更线性的速率升至设定点。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom-san

    感谢您的回复。
    请让我检查一下,以防万一。
    如果履带销打开,是否可能导致故障?
    此致,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田:

    当履带引脚打开时,输出电压上升可能是非线性的,这可能会影响外部输出组件

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom-san

    感谢您的回答。
    请让我再检查一次。
    如果导轨销已打开,是否可能损坏此设备?
    能否告诉我履带销打开时的混凝土坡道提升操作?
    此致,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山:

    1. 如果轨道未使用且保持打开,则没有与输入电压5V连接,则只 会影响输出电压上升dv/dt调节时间。 这种缓慢的上升时间可能会影响其他  外部设备的开机和测序,从而对其施加一些功率压力。

    2. 随附图1,在从软启动到打开AutoTrack控制的转换过程中,带有"开放式赛道"控制。

    3. 图2是自动轨道通过将其直接连接至Vin 5 V而被淘汰

     Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据图1和d#2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1和Fifg#2参见附件 e2e.ti.com/.../PTH0.506万W-with-track-conection-and-no-track-connection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom-san


    感谢您的回答。
    如图1所示,上升时间约为25毫秒。
    如果叉车引脚打开,上升时间是否较慢?
    很抱歉,我一再打扰您。

    此致,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉让你继续烦恼。
    请回答这些问题为荷。 谢谢你。
    此致,
    横田洋三