This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63.025万:10uF输入电容器操作

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584551/tps630250-10uf-input-capacitor-operation

部件号:TPS63.025万

数据表P.13上有典型的应用原理图。
您是否使用此示意图观察到设备运行?

我们的客户在以下条件下使用TPS63.025万EVM-668进行了测试。 他们拆除了EVM的C5 (100uF输入电容器)。
VIN:3.3V
输出电压:3.3V
Iout:2A

因此,由于输入电压摆动,输出电压不稳定。
在上述条件下,TPS63.025万能否仅使用10uF 6.3V输入电容器工作?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    100uF电容器有助于为EVM提供清洁的电源,下面是一个博客文章,说明它在EVM上的用途:

    e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm

    在客户应用中,通过VIN上的干净输入,不需要大容量电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina - San,

    我使用TPS63.025万EVM进行了测试,并观察了输入电压波形。
    测试条件为3.3Vin,3.3Vout,2A负载。
    我做了以下波形。 2A负载流动时输入电压摆动。
    根据这一结果,我们是否应该判断需要更多输入电容器? 或者您对这一挥杆的原因有什么想法吗?

    e2e.ti.com/.../TEK0万.TIF

    此致,
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题与测量设置有关。100 UF电容器有助于为功率级提供清洁电源。 如果您将其移除,请确保您提供干净的耗材,这可能是一个挑战。 不同的选项包括:尝试使用较短的电缆将电源连接到EVM,在将电源连接到EVM的电缆末端连接一个大电容器(例如5mF电容器)。

    最终应用程序是什么? 您能否通过私人信息分享业务机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina - San,

    请发电子邮件给我,我的地址是sasaki-k@clv.macnica.co.jp。

    我尝试了较短的电缆,但它没有改善。 我使用了HP的"E3632A"直流电源。
    这是电缆电感造成的吗?
    关于大电容器,我们应该连接到哪里? 电缆的直流电源侧? 或EVM端?
    我们的客户担心10uF不足以在其系统上容纳输入电容器。 我们的客户也在使用TPS63.025万EVM进行测试。


    此致,
    Kohei Sasaki