This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38.6万-Q1:Vhys+和Vhys-之间的感应电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584214/tps386000-q1-sense-voltage-between-vhys-and-vhys-

部件号:TPS38.6万-Q1

你(们)好

我想知道当感应电压保持在Vhys+和Vhys-之间时,此设备如何工作,如下所示。

 如果感测电压短时间(Ta)内到达上述区域,则重置信号如何?  (TA<TD)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji,

    注:数据表6.5 中的Vhys-= V_ITN和Vhys+= V_ITP。

    TPS38.6万-Q1具有4个带Vhys-(SENSE1,SENSE2,SENSE3和SENSE4L)的感应引脚和1个带Vhys+(SENSE4H)的感应引脚。 如果带有Vhys-的感应引脚上的电压遵循上述曲线,则当此引脚上的电压高于Vhys-超过4US (检测所需的最小脉冲宽度)时,无论TD是否完成,设备都将从重置状态(TD之后)返回。 仅当此引脚处的电压降至Vhys-阈值以下时,设备才会再次重置,这在上述曲线中不是这样,这意味着设备将不处于重置状态,因此在这种情况下/reset引脚仍将处于高位。

    如果此曲线位于带有Vhys+的SENSE4H引脚上, 然后,当电压上升到Vhys+时,设备将重置,并将保持重置状态(低),直到电压下降到V_HYSP (3.5mV)以下Vhys+(至少4US)(至少4US),然后发生延时TD,设备将从重置状态返回,/reset引脚再次高。

    注:/RESET4输出引脚由SENSE4L和SENSE4H输入引脚控制。

    我希望这对您有帮助! 如果您有任何疑问,请告诉我! 感谢您使用我们的设备。

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的支持。

    >如果带有Vhys-的感应引脚上的电压遵循上述曲线,则无论TD是否完成,只要此引脚上的电压高于Vhys-的V_HYSN (3.5mV)超过4US (检测所需的最小脉冲宽度),设备将从重置状态(TD之后)返回。

    关于SENSE1~3和SENSE4L,如上所述,最小脉冲宽度需要超过4US。
    这意味着SENSEx (1~3,4L)电压应超过V_HYSN 4US以上。
    ** 4US为“Ta”,位于上述(此柱顶部)波形处。 (对于Ta < TD)

    即使阈值由外部电阻器配置为以下文档,这是否正确?
    www.ti.com/.../slva360.pdf


    此致,
    山本浩二