This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.532万C-Q1:降压稳压器输出不稳定

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583513/tps65320c-q1-buck-regulator-output-is-not-stable

部件号:TPS6.532万C-Q1

您好,

我们有一种产品用于车辆上。 我们打算将TPS6.532万C与我们的新设计结合使用。 我们需要将汽车蓄电池的电压降低至4.4V和3.3V。 降压输入(输入电压针脚)上有一个汽车电池。 我们希望降压调节器输出电压为4.4V。 我们通过降压输出为LDO输入供电,并且希望在LDO稳压器输出时获得3.3V电压。

我们制作了测试卡并焊接了电源电路。 当输入电压介于7V和11V之间时,我们可以在降压调节器输出时获得所需的电压(4.4V),但当输入电压高于11V时,降压调节器输出会随着输入电压而增加。 输入电压为26V时,输出电压高达11V,不稳定。 由于LDO稳压器输出没有问题,因此我们可以获得3.3V电压。 但降压调节器工作不稳定。 我们在原理图和PCB中没有遇到任何错误。

它是否会造成问题,您能帮忙吗?

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yildirim:

    我会将您的查询分配给TPS6.532万专家,我们会回复您。

    此致,
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Te Yildirim:

    非常感谢您提请我们注意此事。

    我看了你们的示意图,也同意没有什么突出的。

    所选二极管的额定电流为3A,但受限,但具有80A浪涌电流。 我不认为这是根本原因,但仍建议使用较高额定二极管。

    您能否分享电感器的部件号?

    由于您提到"输出不稳定",能否共享显示Vin,Vout,开关节点和COMP的示波图?

    我可能会要求提供布局详细信息,但让我们先看看这些...

    我还注意到,根据反馈电阻(56k),开关频率设置为~1900kHz。 该零件在切换频率精度上具有~10 % 公差,这可能导致其最终达到(或接近) AM波段。 如果AM频段是个问题,并且没有其他使用1900kHz的原因,我建议将切换频率提高到>~2.1MHz。

    此致,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    感谢您的关注。

    由于长时间的工作,我们了解故障是由所用的焊膏引起的。

    现在,监管机构工作正常。

    再次感谢您的关注。

    我们感谢您的业务。

    TE