This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万EVM:TPS4.021万EVM PCB Gerber原理图源

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585317/tps40210evm-tps40210evm-pcb-gerber-schematic-drawing-source

部件号:TPS4.021万EVM
主题 中讨论的其他部件:TPS4.021万

您好,

     我们可以获取TPS4.021万EVM的PCB光绘文件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅附件:

    e2e.ti.com/.../PMP9079-REVA-GERBER.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Howard。
    这似乎是另一个TPS4.021万评估板的光栅,我们还可以获得TPS4.021万EVM板的光栅,因为我们计划使用TI MOSFET,并且我们的电流额定值小于1A,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikolaus:

    下面是原始TPS4.021万 EVM光绘文件。  

    初始发布的光绘文件用于同一器件的更新版本,两种布局都应适合TI的所有Q5封装。

     e2e.ti.com/.../HPA289A.GBR.ZIP

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    只是想知道这是一个4层PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它是一个4层PCB。