This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.409万:双节锂离子电池充电器? bq2409x等器件是否可以并行使用?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582210/bq24090-dual-cell-li-ion-battery-charger-can-devices-such-as-bq2409x-be-used-in-parallel

部件号:BQ2.409万
主题中讨论的其他部件:BQ2.104万

如何并行为2个电池充电,同时系统负载可以与电池并行放置?

最具成本效益的产品/方法是什么?

2x  bq2409x能否并行使用?

在输出引脚上,我是否必须在它们之间使用二极管或类似的二极管?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...或者对于这种更便宜的版本 ,bq2.104万有同样的问题? (我假设相同的策略将适用于两者)

    这是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    2节电池并联,电压等于1节电池。无需使用2个充电器,1个BQ2409*可以为它们充电。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。但是如果我想使用两个不同的管理ICS,如果电池未连接到一个电池组中,那么会怎样。因此,可能不会处于相同的充电状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    2不同的管理ICS意味着什么? 2相同电池公司的类似电池,您可以并行充电,无需担心。