This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1194万:故障状态

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585007/tps61194-fault-condition

部件号:TPS6.1194万

 VSET_DCDC的值是什么?

VIN_OVP故障的阈值是什么,它如何受Vout的影响?

我使用TPS6.1194万以150mA驱动12个白色LED串(2个输出连接在一起,其他2个对地短路)。 电源电压为5V。

谢谢!

UDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Udi,
    Vset_DCDC不是固定值,取决于LED串正向电压降。 Vset_DCDC大约等于LED串的正向电压降+~1V (对于电流接收器的余量电压)(OUTx针脚)。 如果输入电压高于VSET_DCDC +~6.1V,则检测到VIN OVP状态。 基本上,一旦VIN大于所需的升压输出电压,升压将停止切换,输出电压为VIN减去升压二极管正向电压降-迹线和电感器绕组中的任何IR降。
    希望澄清这一点。
    此致,
    辽卡