This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.0212万A在达到延迟计时器之前,一些GPIO引脚默认启用。

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582358/ucd90212a-some-of-gpio-pins-enabled-by-default-before-the-delay-timer-reached

您好,

目前我正在 测试板上使用UCD9.0212万A序列发生器,我有GPIO引脚来启用板上的稳压器。

但我看到GPIO引脚设置为在GUI中设置的延迟时间之前启用。

是否有一些导致此问题发生的设置缺失?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    GPIO引脚是否设置为轨道的EN功能而不是 逻辑GPO? 是否设置了以下延迟?

    请共享要调试的项目文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将GPIO设置为启用,并为每个滑轨设置了延迟。

    附加了项目file.e2e.ti.com/.../UCD9.012万A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project-Rev4_5F00_AH.xml</s>4000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查您的文件,滑轨的on_off_config设置为auto。并且没有任何给定滑轨的启用依赖性。
    因此,一旦UCD不再复位,将根据延迟声明所有EN。
    您能否分享一个波形来显示问题?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的测试板没有EN引脚的测试点,但我正在测量VR输出。
    同时启用多个滑轨,无论我设置的延迟是多少(尝试从1ms,10ms,100ms,500ms,甚至1s开始-对于少数滑轨)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在TI EVM上,您的项目文件可以正常工作,但会有延迟。 因此,请检查您的示意图或探查EN引脚。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我知道它在EVM上工作正常。 但在我的试板上,它似乎不起作用。

    所以我设法探测了GPIO引脚并进行了一些测试。

    A) GPIO输出设置为Enable High (启用高)(预期实现)

    - GPIO在工具中设置的延迟时间附近打开。 但VR似乎在提供VIN后立即打开,而不管是否设置了延迟(尝试0.1毫秒至3秒)

    B)将GPIO起始位置设置为“启用低”

    即使已提供VIN,-VR也不会打开

    -如果手动更新工具以设置Enable High (启用高),则VR将打开。

    确实有问题。 下面的GPIO引脚发生了这种情况(其余GPIO似乎按预期工作。

    GPIO1

    GPIO2

    GPIO3.

    GPIO15.

    GPIO16.

    GPIO17.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要联系VR支持部门,了解VR为何在没有EN信号的情况下开启。 VR可能存在一些配置问题。

    谢谢

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在功率序列器GPIO输出设置为活动高电平模式时会发生此问题。 处于活动低模式时,VR 根本无法开启,如果这确实是VR问题,则即使选择了活动低模式,VR也应开启。

    所以我仍然认为这是UCD而非VR问题的不正确之处。