This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何选择LC滤波值

Guru**** 2589630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585184/how-to-chose-lc-filter-value

您好,

我有数字电源,我想将其连接到IC的模拟针脚。

我了解到,使用LC滤波器或铁氧体磁珠,我可以将直流电源连接到模拟引脚。

但我想知道如何计算铁氧体磁珠或电感器的值?

是否有任何计算?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ASHU,

    要澄清,这是您想要选择LC滤波器的开关电源,对吗? 您要连接电源的模拟针脚是什么? 我假设这是芯片的输入功率。

    如果您能提供更多详细信息,我应该能够向您指出正确的方向。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    是的,我使用开关调节器作为电源。
    我需要将此电源连接到SoC的模拟电源引脚。
    SoC的此模拟电源引脚负责PLL和模拟。

    谢谢
    Ashutosh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般来说,LC低通滤波器在FP = 1 /(2 * PI * SQRT (L * C))时具有双极。 高于此频率时,增益斜率在-40 dB/decade时滚动。 假设在500 kHz时需要80 dB的衰减,那么LC滤波器角频率将会低于20年或5 kHz。 您可以使用10 uh和100 uF进行设计。

    对于铁氧体磁珠,它们在低频率下具有低阻抗,在其数据表中指定的特定通带下具有高阻抗。 您希望高电阻区域符合您感兴趣的频率。 下面是指向文章的链接:
    www.analogue.com/.../ferrite-beads-demystified.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashutosh

    此外,以下应用说明描述了直流/直流电源 的电感器和电容器值选择www.ti.com/.../slva157.pdf
    特定电脑控制器的数据表也可为选择过滤器提供一些指导。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该应用说明讨论了直流-直流转换器输出滤波器的LC选择。 我假设原来的海报是在直流-直流转换器输出之后寻找额外的后滤波器。 您可以确认吗?