This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:BQ常规选择,了解电源路径限制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585422/bq25895-bq-general-selection-understanding-power-path-limitations

部件号:BQ2.5895万
主题中讨论的其他部件: BQ2.416万

我对BQ2.5895万的可用功能感兴趣,但不认为电源路径可以处理应用程序的特定部分,因此我正在寻找建议/替代方案。

我有一位客户正在开发一种逻辑功率要求非常低的设计,但偶尔需要驱动一个小电阻负载45秒至1分钟。 抽取电流开始时约为18-20安培,然后在逆向对数曲线中下降,然后在整个期间稳定在6-8A之间。 用于控制负载切换的PWM非常缓慢,因此我不会将其视为"脉冲"应用。 电池为锂聚合物电池,非常能够处理高消耗要求。 我想知道的是,BQ设备中是否有一条电源通道能够安全地处理这些电流需求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Donald,

    在我提出一些建议之前,您最感兴趣的是bq2.5895万的哪些功能?

    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按吸引力次序排列:
    -集成USB端口类型检测/BC 2.1 (无额外IC)
    价格标签
    - 5A ~能力(我们可能在= 3A的情况下生活,但也不会少得多)
    -充电周期期间与充电器进行主机交互,以便在充电状态期间向用户提供有用的反馈
    -提供非BGA封装-需要公差的小型BGA,盲孔/埋入式通孔和精心设计的扇形不具成本效益,因为其余布局不需要它们
    -电源路径和船运模式(尽管电源路径实际上不起作用,因为电流上限为9A秒)

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,BC 1.2 ...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Donald,

    我认为您可能需要考虑bq2.416万/0A/3。 这些部件系列与1.2 兼容,并且具有主机控制,所有这些部件均采用VQFN封装。

    如果您可以在没有1.2 集成检测功能的情况下使用,并且只根据输入电压(VINDPM)限制输入功率,那么我会考虑使用bq2.4261万M或bq2.4262万。

    所有这些部件都有一个BGATE引脚,允许部件配对和驱动外部PFET。 这将使您能够处理18-20A脉冲负载和6-8A外部连续负载。 注意事项是,您需要知道负载何时将在如此高的电流下脉冲,以便您可以触发设备HiZ模式。 这将打开外部PFET,并允许高容量电池放电。 另一件事是选择具有更高电流容量的低RDSon PFET。


    希望这能有所帮助!

    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Joel,2.416万是我的雷达,感谢您的建议。 2.416万能否检测到非标准适配器(如APPLET),或者它是否会显示为某种故障状态,或者显示为同样糟糕的状态,限制电流@100mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Donald,

    它不会显示为坏或故障。 如您所述,它将显示为未知适配器,并将电流限制为100mA。

    此致,

    Joel H