This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:减少下冲的建议

Guru**** 2534780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584997/lm3410-suggestion-to-reduce-undershoot

部件号:LM3410

大家好,支持!

使用LM3410作为IVG上的LCD背光驱动器,并连接在SW引脚6上捕获的开关电压。
下冲低于0V超过3V。

您能否帮助告知他是否会对LM3410造成任何损坏?
有什么关于如何减少欠压的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,您确定幅度是真实的吗? 开关边缘始终会出现一些峰值,但由于它们是高频的,因此您必须小心测量它们。 如果您的接地连接中存在任何类型的回路,例如接地夹导线噪音将会与IC实际看不到的回路耦合。 您需要使用尽可能短的接地导线,并将其直接连接到IC的接地针脚旁边。 绕着探头接地环缠绕几圈电线,末端伸出,在接地和探头尖端之间形成非常短的回路。 差分探头也能正常工作。

    但是,如果是真实的,您可以在接地和开关引脚之间连接肖特基或超快速二极管,以防止电压超过二极管低于接地的水平。 您也可以使用 从开关到地面的RC减震器,这会降低两个方向的峰值。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Clint:

    已尝试使用极短的导线作为探针的接地线,但峰值仍然存在。
    在搜索有关此问题的更多信息时,我们从 TI了解到(www.ti.com/.../slva494a.pdf),TI解释说此类峰值实际上是由于电路的正常操作,不会损坏IC。
    最低电压额定值-0.3V或-0.5V实际上是指外部施加的直流电压,而不是电感器引入的此类峰值。
    我们在这里看到的问题是否相同,并且观察到的峰值也不会损坏LM3410?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 如果您的布局很差,并且它们的数量和持续时间极长,您可能会担心,但您似乎根本不会遇到这种问题,因此您不需要担心会损坏任何东西。 如我所述,如果您担心,您可以减少它们,但我从未见过IC以干净的布局受到这种损坏。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint:

    谢谢。

    此外 ,您能否 告知 是否有 LM3410内置MOSFET主体二极管正向电压的数据?

    多少 下冲被视为标准?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不是很确定,但主体二极管通常在1V左右。 如果我想了更长的时间,我会意识到这是一个低侧开关设备。 这意味着,如果存在下冲,FET将打开并 吸收能量,这样您就不会损坏主体二极管。 在任何情况下,典型峰值通常在1V至3V范围内。

    此致,

    彩色