This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:哪款BQ297xx可与断路电压为3.0V的锂离子电池配合使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584356/bq2970-which-bq297xx-to-use-with-a-li-ion-battery-whose-cut-off-voltage-is-3-0v

部件号:BQ2970
主题中讨论的其他部件:BQ2962

你好

我正在设计一款使用小型锂离子电池的产品。 我需要保护蓄电池,防止欠压。 蓄电池数据表指示断路电压为3.0V。

我本来打算使用BQ297xx组件来保护电池,但在读取BQ297xx数据表时,电压保护下的值似乎介于2.0V和2.8V之间。 这听起来很奇怪,因为我一直在使用的所有LiPO电池都有大约3.0V的切断电压... 所以,我可能对UVP参数有误解...

那么,我应该使用哪个BQ297xx (如果有)来保护切断电压= 3.0V的LiPO电池?

非常感谢您的帮助

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thierry:

    正确,bq297xx在3.0V时无法保护UVP。 遗憾的是,这只能让您选择将电池更改为电池数据表中显示的电池,即您可以保护低至2.8V的电池。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel Angel,您好!
    感谢您的回复。 您是否知道用于保护Lipo电池免受3.0V欠压影响的TI组件?
    此致
    Thierry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否正在进行单路电池组设计? 如果您是这样,我们没有发布能够做到这一点的产品。 如果您正在执行多单元应用(可能是2S),则可以将bq2962用于UV,因为它具有LDO,例如,当UV达到3.0V时将关闭。 例如bq29.6216万。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Miguel,
    很清楚
    此致
    Thierry