This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.478万S:未使用的引脚

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585314/bq24780s-unused-pin

部件号:BQ2.478万S

大家好,

我认为 如果不使用,以下PIN可能会浮动。
我的理解是否正确?
----------------
PROCHOT#(10)
TB_STAT#(16)
BATDRV (18)
----------------
我的客户考虑将BQ2.478万S用于仅充电系统,不 需要电池到 系统的路径。 (不需要BATFET。)

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以有你的评论吗?

    此致,
    Yaita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这些销可以是浮动的。