This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.534万-Q1:TPS5.534万-Q1错误放大器的频率响应

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583383/tps55340-q1-tps55340-q1-frequency-response-of-error-amp

部件号:TPS5.534万-Q1

尊敬的支持团队

您能否提供   TPS5.534万-Q1误差信号放大器的频率响应数据?

我想验证   SEPIC电路的稳定性。

此致

永川富弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们没有表征数据。 单位增益频率为500kHz,直流增益为71dB
    谢谢