This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有多路输出的反向转换器的闭环控制器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585357/closed-loop-controller-for-flyback-converter-with-multiple-outputs

我正在设计具有以下规格的回扫转换器:VIN:36-48V (DC),输出电压1:24V (DC)@ 1A。 输出电压2:12V (直流)@ 1A。 输出电压3:5V @ 1A。 切换频率:50kHz。 我是一名学生,这是我第一次设计其中一个。 我需要一个控制器来提供闭环反馈,并且需要采用相当大的(DIP)封装,因为我们缺乏处理TSSOPS的设施。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    感谢您对TI产品和技术的关注。 我对我们的参考设计数据库进行了初步搜索,没有找到与您的规格非常匹配的数据库,但这并不奇怪。 我需要更多的时间来进行更彻底的搜索。 我将寻找一种能够尽可能反映您的拓扑,输出数量和功率级别的设计,而不是尝试匹配电压和电流。
    其目的是为您提供有关如何构建3输出设计的有用参考,然后您可以将其用作特定需求的模型。

    我还邀请您访问TI主页并尝试浏览器窗口右下角显示的WebenchDesigner程序。 这还有助于为您快速生成设计,包括多个输出。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ken:

    我进行了更多的搜索,但找不到我认为与  您的应用程序足够接近的设计。  但是,为了便于说明 ,我找到了PMP1595的原理图,它具有3个输出和转换拓扑,并以我认为您所需的方式进行控制。 e2e.ti.com/.../PMP1592_5F00_REVA_5F00_SCH.pdf

    此设计尚未构建或测试,但这只是重点。  它表示应用程序的设计配置类型和复杂性。  我希望您可以将此作为继续 工作的指南。

    此致,
    Ulrich