This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8811万:请帮助我决定如何降低此设计的输出电压,同时增加输出电压?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581355/ucc28811-please-help-me-decide-how-to-reduce-the-vout-while-increase-the-iout-of-this-design

部件号:UCC2.8811万
主题中讨论的其他部件: UCC2.881万TPS4.0211万

您好,首先请原谅我问这个新手问题,因为我非常熟悉电源设计。  第二,请理解,我尝试标记参考设计,但留言板告诉我它不能识别它,所以我在帖子中张贴参考设计的链接,参考设计是:

我不确定链接是否可以正确显示,因为它 会自动换行。

 

无论如何,我尝试将输出电压从最小50伏调到最小36伏,并让它在该状态下永久工作,同时我也尝试将电流从500mA MAX修改为2 A MAX或至少1.5 A

 

请注意,我不知道这是否有效,因此请说出您的想法。

 

首先,我对输出电压的所有想法:

我查看了数据表,但老实说,我找不到处理输出电压变化的部件。 我知道您可以修改变压器的回转比N或占空比D。我想,由于输入是85~305之间的变量,因此必须有一对电阻器或电阻器-容断器组合,以指定ucc2.8811万芯片的某些引脚 ( 我认为ucc2.8811万和ucc2.881万应该是互换的? 有细微差别?) 调整占空比(GDRV引脚输出信号的接通关闭时间)(因为回转比是固定的)以产生所需的输出电压。 那么,这些电阻器电容器在哪里? 请帮我找到它们,以便我可以将输出电压从原来的50 V调整到36V,我也不知道这是否可能。

 

然后,我们继续介绍输出电流:

根据我有限的理解,最大输出电流受变压器次级侧核心的限制,限制因素包括例如散热。 所以我想问的是,由于最初的设计限制了最大500mA的输出电流,我能不能通过用一个更“坚固”的变压器来将其更改为2A或至少1.5A? 我假设成本会上升。

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道格,

    要修改此PMP5112设计以适合您的应用,我们没有推荐计算器工具来帮助您调整原理图组件的大小。 因此,我会给您一些想法,然后要求您进行一些计算。

    此设计通过LED串调节电流。 反馈是R2上输入到VSENSE引脚的电压。 更改R2是根据当前级别的增加进行调整的一个组件。 反射输出电压必须足以使Q4发射器电压保持在~ 12.6 V。当您想要操作至36 V LED串电压时,这会影响变压器设计和转弯速率。

    现在,输出电流的增加将需要您验证并调整C5,Q1,R13,T1,C1, 以及D3组件选择,因为额定电流取决于负载电流,而负载电流的增加系数最高可达4。 我认为应用报告“TPS4.0211万 -用于MR-16 LED的SEPIC设计”可以帮助您确定额定值所需的公式: www.ti.com/.../slva442.pdf