This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:BQ76PL536A:滤波电容器CRF连接到Vbat或VSS

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585223/bq76pl536a-bq76pl536a-filtercapacitors-crf-connected-to-vbat-or-vss

部件号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他部件:BQ76PL536

尊敬的各位:

SDO_N,Fault_N,Alert_N和DRDY_N的过滤器电容器CRF应连接到VPAT ("改善与BQ76PL536的通信"),但在EvaBoard BQ76PL536EVM3 ("HPA507")中,它们连接到VSS。 您推荐哪一种?!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    您能否剪切该部分并向我展示该区域?

    或者,请提供部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Roger:

    您可以在附件中找到照片。 在BQ76PL536EVM3 ("HPA507")原理图中,电容器命名为C50,C45,C42和C45。 在较旧的原理图("Tida-0.0821万")中,它们连接到VSS!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    它们应连接到Vbat。
    HPA507是第一个EVM,我们更正了参考原理图。
    您还可以在数据表中看到更新的参考原理图。

    谢谢