This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.891万:赢得并#39;未开始

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583860/ucc28910-won-t-start

部件号:UCC2.891万
主题中讨论的其他部件: UCC2.7325万TIDA-CC3200SMARTPLUG

您好,

我在使用UCC2.891万的电源设计中遇到启动问题。  电源需要120V AC,输出+3.3V和-3.3V。  我已检查了所有焊接接头和组件方向。  我尝试移除D8,然后开始,但是输出电压不恒定。  我猜卸下D8可能会导致输出电压发生变化。  如果我施加的负载为200mA,则输出电压从+3.3V降至3V。  

如果您能帮我解决问题,我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nguyen:

    如果我错了,请更正我,但我假定UCC2.7325万 IC (绿色)是用于PCB布局的UCC2.891万占位符。 让我们将这个问题分为两个独立的问题:启动和监管。

    拆下D8可启动电路。 D8是一个跨初级绕组的钳位,用于限制开关MOSFET (UCC2.891万内部)的漏电时的峰值电压。 此峰值电压是不与输出绕组耦合的泄漏电感能量的结果。 如果夹钳电压值过低,D8将在回扫阶段充当负载,并吸收大部分原计划输出的能量。 在切换回扫相期间,夹钳电压应明显高于反射电压。 示意图显示SMBJ100A,其钳位电压可能过低,无法满足您的应用需求。 去除它可以使漏电能量在释放的漏电压上达到峰值,但是由于UCC2.891万 MOSFET的额定电压为700 V,并且由于输入总电压仅为~163Vdc,因此漏电峰值可能不会超过MOSFET的额定值。 现在,所有初级能量都可以传输到输出绕组,包括为IC供电的辅助绕组。 作为测试,暂时连接两个串联的D8s,并预期电路应启动,因为现在钳表在两倍电压下工作,不应干扰反射电压并对初级绕组施加负载。

    对于调节问题,这可能是负载不平衡的结果。 有关使用多路输出的信息,请参阅uCC2.891万数据表的10.2 3部分(第42页)。 虽然该部分使用两个正输出作为示例,但您的配置可以得到同等对待。 此外,在输出无负载时,辅助绕组和控制IC可被视为变压器上的另一个“负载”。 由于初级电压调节(PSR)通过间接感应辅助绕组上的反射电压来调节输出,卸载输出可能会稍高浮动,IC将有效调节辅助偏压。 这是因为平均辅助加载比输出负载更高。 您在每个输出上显示2K预载,总计~11mW。 我建议将预载增加到每一个或更多1K,以确保输出负载主导IC尝试调节的PSR波形。 根据需要调整R26,以在无(外部)负荷时获得3.3V电压。 然后以较小的增量添加正常负载,以查看负载从零增加时输出电压的变化情况。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ulrich,

    感谢你的帮助。 我连接了两个D8s,电路无法启动。 我还连续尝试了三个D8s,但仍然无法启动。

    -Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nguyen:

    很抱歉,这个想法不起作用。  我有另一个建议: 尝试降低VDD电阻R28(?)的值 从120欧姆到60欧姆或30欧姆。  另外,将3个D8串联放置到位。  我确实认为单个100 V TVS的钳位电压可能太低,即使这本身并不是无法启动问题的根本原因。   

    如果 较低的VDD电阻不能解决启动问题,我需要查看VDD波形以了解更多线索。  此外,请提供 启动期间应用的输入和输出线路及负载条件, 变压器的规格以及更清晰的示意图。  张贴的那一个有点模糊。     

    我希望减少的VDD电阻能达到目的。

    此致,
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ulrich,

    我将尝试您的建议,看看它是否解决了启动问题。  我目前不能访问示波器,但一旦可以访问,我将发布更多波形。  我忘了提及电源设计来自TIDA-CC3200SMARTPLUG (第6页)。  我还使用了与参考设计和组件值相同的变压器。

    -Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nguyen:

    感谢您所提供的信息,您的设计基本上是TIDA-CC3200SMARTPLUG电源部分的副本。 这告诉我,设计已经过验证,我们可以专注于您的实际实施,而不是原理图。  

    既然您之前提到过拆下TVS卡箍D8允许电路启动,并且串联安装3 D8仍会阻止其启动,那么我不知道D8的影响。 您还提到您已检查了焊接和组件方向,但我建议您仔细检查D8的方向。  如果反向安装,则会阻止启动,因为它会将反射的绕组电压夹紧到大约2个二极管滴点,并且VDD电容器可以通过辅助绕组电压保持充电状态。  这很简单,可以仔细检查。

    如果这种情况毫无结果,我们需要查看波形以取得任何进展。 有用的波形包括排卸电压(U1-8),VDD电压(U1-6)和AUX绕组电压(U13-4),所有这些波形都与GND1 (U1-1)有关。  通常,请小心排卸开关节点和输入部分周围的高压。  您需要有一个隔离的交流或直流电源,以便示波器GND可以连接到直接初级侧控制器GND1网络。  不使用隔离源可能会导致高循环电流和损坏电路或设备。  或者,您可以使用隔离的高电压差分探头,但这些探头并不常见,而且很麻烦。

    此致,
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ulrich,

    我将R28降低到60欧姆和30欧姆,电路仍然无法启动。 我还仔细检查了D8的方向。 我旋转了D8,输出电压仍然为零。 不幸的是,我没有隔离变压器或高压差分探头,所以我无法观察初级侧的波形。

    我将D8放回并移除D2。 电路启动,所以我认为拆下D2与拆下D8具有相同的效果。 所以我决定将电位计与D2串联(在阳极侧),并将电位计的电阻从0至10千欧姆改变。 在3.3 kOhm周围,电路启动。 我在不同负载下测量了正输出电压(每个LED大约消耗24 mA),如下所示:

    第一个LED:正输出电压从3.24 V下降到3.15 V
    第二个LED:电压从3.15 V下降到3.14 V
    第三个LED:电压从3.14 V下降到3.13 V
    …………

    在轻负载下,与D2串联的新电阻器似乎很好,但电阻器在200 mA左右时会加热。 如果输出短路,新电阻器似乎正常,我认为电源处于保护模式。 新电阻器解决了启动问题,但在重负载下开始加热是我的问题。 我不完全确定将串联电阻器与D2串联是否是解决问题的正确方法。

    -Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nguyen:

    如果我们不知道为什么使用D2添加串联电阻器会有帮助,那么这不是一个合适的解决方案,但是,它确实提供了另一个线索,我有另一个想法供您使用。

    删除D8有助于启动。 删除D2有助于启动。 通过D2添加足够高的串联R有助于启动。 这表示锁模电路是问题的位置。 TIDC-设计使用RS1G-13-F AT D2,这是一种中速恢复二极管,TRR约为150 ns。 您的示意图显示了此零件号和备用1N4004二极管。 1N4004是一种标准恢复二极管,其TRR 2~3 μ s长。

    如果您在电路中使用1N4004,当电源尝试启动时,这一额外的反向恢复时间可能会让高峰值电流在每个开关循环中返回。 这会使二极管变热,并且接点温度过高会使TRR更糟。 同时,如果在下一个开关脉冲开始时二极管尚未完全恢复,剩余(不需要的)恢复电流可能会跳闸IC的电流感应限值,这将缩短脉冲宽度并使功率输出(包括辅助绕组)处于饥饿状态。 因此,它可能会尝试启动,但会通过连续的重启尝试不断关闭(您需要使用示波器来查看此情况)。 添加高于~3.3K的串联电阻足够高,可以降低反向电流和二极管的加热,并且有足够的能量使其通过输出以启动并保持运行。

    请检查您在该位置是否有1N4004二极管,如果有,我建议用快速恢复二极管更换。 RS1G似乎足够快,但如果您无法获得,则有许多其他二极管可以在那里工作。 它的额定电压必须至少为400V,1A和TR< 150ns。 速度越快,V越高,I越高(但即使作为测试案例,尺寸也可能变得很繁琐)。 您使用的是表面安装零件还是轴向零件? 如果您在大学环境中的零件可用性有限,您可以使用短的带陪审团的连接将任何一种封装类型(以您能够获得的类型为准)粘接在原位。 其他可能的情况包括:1N4936,1N4937,UF4004,US1G,MURS140, MURS160,MUR140等… 其中许多比实际应用所需的速度要快得多,但要点是(如果我的假设是正确的)不要使用速度太慢的二极管。

    此致,
    Ulrich