This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.9037万:外部振荡器

Guru**** 2367580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584298/tps659037-external-oscillator

部件号:TPS65.9037万

TPS65.9037万需要外部振荡器才能工作。 我在几个E2E帖子中读到它必须有一个晶体振荡器(正弦波)。 我的客户询问以下问题:

这是我要与TPS65.9037万配合使用的振荡器:

SG-210STF   

http://www5.epsondevice.com/en/products/spxo_standard/sg210stf.html

这是CMOS输出振荡器。 我想知道我们是否可以使用晶体振荡器(晶体单元+振荡电路)而不是仅仅使用晶体单元。

您能否验证此振荡器是否工作正常,如果工作正常,请发送一个图表,说明客户应如何将其配置为与TPS65.9037万正常配合工作? 我不相信根据论坛上的评论可以解决问题,但我需要您为客户验证这一点。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将您的请求分配给负责的应用工程师,我们将尽快回复您。

    此致,

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    仅从数据表中就很难判断。 TPS65.9037万器件具有内部振荡器,因此我们通常使用外部晶体,而不是外部晶体振荡器。 所以我不能肯定它会起作用。

    您可以尝试联系制造商,看看您所显示的晶体振荡器的输出是什么。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl

    我将尝试从客户那里获取信息。 我会在收到后立即发布。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl

    客户表示SG-210STF的输出为方波。 我的理解是,投入必须是正弦的。 你能对此发表评论吗? 振荡器是否工作? 如果是,您能否解释他需要使用的连接?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    这也是我的猜测,但最好得到确认。 方波将不起作用,因为振荡器在输入处具有串联的直流阻断盖,因为它设计为支持晶体,振荡器在PMIC中。 它必须是正弦波才能正常工作。

    因此,您的客户应该使用外部晶体,有时制造商称之为"晶体单元"。 这将与PMIC中的振荡器一起工作。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl

    感谢您的快速响应!

    周末愉快!

    Richard Elmquist